Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応のレビュー
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
2025-06-09
- 用途:
- いちご育苗の親株灌水に使用。
- 対象商品:
- 46003844
一番の便利な点は、間欠灌水ができる点。 少量多灌水をしたいので、開始時間と終了時間の間、何時間おきに何分灌水するとかが簡単に実現できました。 今までは、手動でバルブを操作していたので効率が大変上がったと思います。 あとは耐久性がどのくらいかが気になるところです。
設定変更は携帯で簡単にできますが、Bluetoothの通信ができていないと更新したと思っても出来ていないことがあります。 その辺は要注意です。
2025-06-18
- 用途:
- 野菜潅水タイマーとして
インターネット環境がない場所でもBluetoothで接続できるので便利。細かな潅水設定もできて重宝しています。
Bluetooth接続が切れやすいのが気になりますが、トータルとしては満足しています。
2024-11-13
- 用途:
- ハウス内での散水
ハウス内(湿度がある場所)で使用するとひと月くらいで壊れました。井戸水が冷たかったみたいで、結露?が原因みたいです。取説だと修理の保証が効かないみたいなので、修理してもらえなそうです。使用する際は湿度、井戸水の温度には気を付けた方が良いと思います。
1人が参考にしています
2024-05-30
- 用途:
- 農業用
- 対象商品:
- 46003844
無線LAN対応だが、ずっとネットに接続されているわけではなく、指定された時間または10分おきなどしか接続出来ないため微妙。ずっと接続だとマニュアル灌水もやりやすいが、時間がズレてしまうので固定したタイマー以外の時間の灌水は使いづらい。
水谷農園 様2021-04-26
- 用途:
- ブドウの灌水
- 対象商品:
- 46003844
3つ購入 うち、1つに不具合
バルブが完全に閉じず、パイプハウスが水浸しになりました。
現在、手灌水で対応しています。
早急な交換をお願いします。
2人が参考にしています
水谷農園 様2021-03-20
- 用途:
- ブドウの灌水作業
- 対象商品:
- 46003844
性能は申し分ないです。
しかしながら
水抜き弁が無いこと、環境に制限があること、パイプ径が25ミリのみ等
使用に制約が多くあります。
工夫すれば何とかなりますが、上記の事を改善していただければ高額になっても購入したいと思います。