電池を使わないワイヤレスチャイムセットのレビュー

平均満足度 4.53 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電池を使わないワイヤレスチャイムセット ELPA
配線が不要なワイヤレスタイプなので、設置が簡単! 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。 電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや 報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。 お好みで設定できる8種類の報知音。 屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-20
用途:
事務所入口の来客用として
対象商品:
46892939

以前購入した電池式の無線のチャイムが余りにも電池の消耗が激しく知らないあいだに電池切れでチャイムが鳴らなくなっていたので電池式でないものを探していました。電池を使用しないとの商品ですが半信半疑で購入しました。音の種類を選べるのでコンビニ入店音にしました。
音量の調整も出来て良く聞こえます。受信機もコードレスでコードが邪魔にならず大満足です。

3人が参考にしています
合同会社スピードラボ 様2024-03-03
用途:
玄関に設置
対象商品:
46892939

インターホンが壊れたため、こちらの商品を試してみました。
電池を使わないという点がメリット。
どのような使用感か不安でしたが、動作は問題無し。
建物の構造にもよりますので、よく確認して購入することをオススメします。
ちなみにワイヤレスの届きやすさは、鉄筋コンクリート<鉄骨<木造 となっています。

2人が参考にしています
VAT株式会社 様2024-03-19
用途:
玄関来客時のチャイム
対象商品:
46892939

これまで使っていたものは、いつの間にか電池が切れてしまってて、しばらく気づかなくて来客の方に後で教えてもらう事がよくありましたが、こちらの商品はコンセント式で電池交換不要なのでとても安心だし、取り付けもすごく簡単で大満足です。

1人が参考にしています
studio Hz 様2023-11-07
用途:
ドアチャイムの交換
対象商品:
46892939

電池式の無線ドアチャイムの電池の消耗があまりにも早いので
(2週間ほどでチャイムボタンか本体のどちらかが電池要交換に)
電池不要仕様のこの製品に交換。
電池切れの居るのに不在票投函案件もなくなり快適便利。

1人が参考にしています
2024-01-25
用途:
家の中で老人の介護支援
対象商品:
46892939

電池残量を心配する事なく かなりの距離でも使えるので便利です

1人が参考にしています
2023-09-20
用途:
事務所入り口来客用
対象商品:
46892939

電池を使用しないというのが大変便利です。
音量の調整や音の種類も選べ良い商品だと思います。

1人が参考にしています
南光郵便局 様2023-10-04
用途:
繁忙時の呼び鈴
対象商品:
46892939

乾電池を使わないので良いかなと思いましたが、発電のため電波が弱く鉄筋コンクリート造では到達距離が短かった。

1人が参考にしています
2023-02-14
用途:
従業員の自宅玄関用に調達
対象商品:
46892939

《電池を使わない》というふれこみに一抹の不安があったが、現物を取り付け使用してみて使い勝手の良いもので良かったと感じています。あとは耐久性だけです。

2人が参考にしています
2023-03-01
用途:
事務所を空けて別の場所で作業をする時に
対象商品:
46892939

思ったよりよく聞こえて、設定もそんな難しくないですし、良いかなと思います。

2人が参考にしています
2023-02-08
用途:
内側の玄関
対象商品:
46892939

とても良い商品です、助かります
これからも役に立つ商品をお願い致します。

2022-07-08
用途:
風除室前に設置
対象商品:
46892939

子機(ボタン)に電池が要らないって考えた人は天才です。
電池だとメンテが面倒なので
電源が確保しにくい場所に設置するにはお勧めです。
親機(本体)がちょっと大きすぎ、普通の雄と併設なら問題ないが、アダプタータイプと併設だと干渉してしまう。

1人が参考にしています
三光建装 様2022-08-01
用途:
事務所出入口にて使用
対象商品:
46892939

雑音が多少しても、はっきり聞こえるので助かってます。

1人が参考にしています
どにぺれ 様2022-05-18
用途:
店に取り付け
対象商品:
46892939

呼び鈴の電池が消耗した場合ボタン電池の為、在庫が無くて困る場合があるがこの商品は自家発電の為、電池は不要で配線も無線なので不要と優れもの。部屋の奥でも電波と音は届く。
また、音色と音量は選べて低価格が良い。が、訪問者は通常のボタンでは無いので戸惑うかも? 「ここを押してください」と貼り紙しておいた。

2021-11-30
用途:
自宅来客時
対象商品:
46892939

離れで作業をしてる時用に設置。押す方は電池を使ってないので、電池切れで鳴らなくならなくて良い。押した感じも軽くて違和感ないです。

2023-04-25
用途:
事務所から離れて作業をする際に
対象商品:
46892939

よく聞こえて便利になりましたが、押している側は音が鳴らないので、なっていないのではないかと思うのか、あきらめてすぐ押さなくなってしまうようです。
鳴らす側にも小さくても音が鳴ればいいなあと思います。

1人が参考にしています
2020-12-25
用途:
玄関の呼び出し
対象商品:
46892939

コンセントに挿して、設定ボタンを押すだけで使えます。
1階から2階の呼び出しもできました。
配線がいらないので本当に便利。
久々の感動ものです。

1人が参考にしています
2020-10-09
用途:
玄関チャイムのリプレース
対象商品:
46892939

以前付けていたものの音量が小さく、聞こえない事が有ったので購入。ワイヤレスなので聞き取りやすい場所に設置でき、音量も申し分ない。電池切れの不安無くワイヤレスにできたので満足している。

2022-07-20
用途:
ドライブスルーの呼び出し用
対象商品:
46892939

直線で、8mくらいしか離れていないのに、呼び出しが出来ない。微妙に位置をずらすと受信できることもあるが、これでは使用できない。返品事案だが、外装は捨てたので、ごみにしかならない。絶対に買ってはならない製品だった。

2021-06-25
用途:
騒音レベルの大きな作業エリアにおける人員呼び出し
対象商品:
46892939

発信機側が電池不要のワイヤレス呼び鈴。
音色・音量を選択可能で、発信機側にもモニタランプを備えているのが良い。
複数の発信機と受信機をペアリングをすることで、複数ヶ所から呼べるのは良いが、
どの発信機からの呼び出しか識別できるのは、上位機種になる。
惜しいのは、受信機の着信ランプが低輝度で見えにくいこと。
受信機はAC直刺しなので、コンセントの位置によって設置場所やランプの見え方に制約を受ける事。
発信機のモニタランプ(赤色LED)は透明窓(レンズカット付き)越しで見えやすくしているが、点灯するのは低輝度でほんの一瞬なので、明るい場所では判り難い。
テーブルタップで位置を調整したが、ランプが白色のケース越しに透過する構造なので、
ランプ(赤色LED)が直に見えるようケースに穴を開けて運用している。
機能自体は非常に良いので、更なるブラッシュアップを期待する。

1人が参考にしています