センサーライト LED 扉用 開閉注意のレビュー

平均満足度 3.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ
モノタロウ
5,698 / 税込 6,268
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。 【用途】※扉開閉時の注意喚起に
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-16
用途:
ドアバン回避

裏面にマグネットがついており、金属ドアに貼り付けることが可能です。
つかいませんでしたが付属品に「木製ドア取り付け用プレート」があり木製ドアも皿小ネジなどがあればつけれそうです。ネジはついてません。
付属品の「ドアに注意」のシートの種類がイラストあり、文字のみ、無地があり選べて差し替えられるのが◎。
ただ一部のシートの印刷位置がややずれていたり印刷がカスれていたりするものも含まれていました。基本光ってるときに近づくので気にしないレベル。
あと本来はパカッとあけて差し替えられると説明書にある部分が説明書みても上手にあけれず。無理やりシートをねじ込みました。わりといけるもんです。
電池は単3電池が3つはいり、私は充電式の電池を使用しました。初回は1か月で電池切れお知らせランプが点灯しまましたが2回目の再充電したものは3か月程度もってます。通る人の人数もですが、電池のポテンシャルにかなり左右されると感じます。
センサーは問題なく動きますが1mくらい近づいたところで光りますのでギリギリ目の前で光る感じです。気にしてくれる人であれば回避可能。いっけなーい!遅刻☆遅刻☆ってなってる状態の人はライトにも気づいてないので効果はいまひとつです。☆状態vs☆状態にならない現場であればイベントは発生しませんのでオススメ。

株式会社ササクラ 様2024-02-01
用途:
鉄の扉に常時設置
対象商品:
72016718

事務所の鉄扉の開閉時に反対側に人がいた場合に、扉を開けた際にぶつけたりすることがありましたが、センサーライトをつけると、人がいることがわかりぶつかることが無くなりました。

東洋ガラス機械株式会社 様2023-07-21
用途:
従業員の扉通行時
対象商品:
48699307

これまでは工場の扉に注意喚起のステッカーを貼っていましたが、認識が薄いのか思うような運用が出来ていなかったため、この製品を購入しました。光が点滅するので視覚的効果は十分にあると思います。ただ、センサーの感知に強弱があるのか間近に迫ってからようやく感知するケースもあるため、感度が調節できると良いかと。また、同製品は有線ケーブルなので扉の形状によっては開閉時に断線の恐れがあります。そういった扉には使えそうにないのが残念です。

2022-09-28
用途:
ドアに設置
対象商品:
48699307

センサー感度の調整が出来ず片方が人がいないにも関わらず反応しっぱなしになる。無駄なものを買ってしまいました。

1人が参考にしています
2022-06-23
用途:
ドア開閉時の衝突防止
対象商品:
48699307

ドア開閉に対して垂直方向の歩行者の感度が若干弱く、早く歩く人には、センサー間に合わない時がある。しかし、相互確認を促すにはとても便利。

2022-05-24
用途:
ドア開閉の安全確認
対象商品:
48699307

正面のセンサー感度は良いが、廊下通行者(90度方向)に対しては、少し感度が弱い。普通の歩行速度だと通過直前に感知する感じ。もう少し感知範囲が広いと良い。

1人が参考にしています
2020-07-10
用途:
鉄扉開閉の安全確保
対象商品:
48699307

メーカー製のものが発売され購入を検討していたら、モノタロウからも同様の物が発売されたので、さっそく購入。予定通りの働きをしてくれているので概ね満足しているが、設置位置がよくズレて動くので、取り付け磁石が2つではちょっと弱いかなと思う。

1人が参考にしています
コクヨサプライロジスティクス株式会社 様2020-10-28
用途:
各フロアの出入り
対象商品:
48699307

以前、他社品を購入していたが、価格も安価で性能も良いと思います。

1人が参考にしています