デジタル散水タイマーのレビュー

平均満足度 4.33 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル散水タイマー モノタロウ
モノタロウ
4,498 / 税込 4,948
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 【用途】散水時の時間設定用に。
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-02
用途:
散水作業
対象商品:
49988707

商品もすぐ届いて、散水配管に取り付け後も問題無く使用できました。操作も分かり易く満足しています。

2022-03-20
用途:
敷地内の新規植栽の散水
対象商品:
49988707

かなり広い植栽なので、自動潅水が可能になり大変重宝しています。

1人が参考にしています
2021-07-31
用途:
野菜の水やり
対象商品:
49988707

散水チューブと同時購入したので作業が楽になりました。

2021-02-10
用途:
キノコの水やり
対象商品:
49988707

来ました時間に水やりができるので大変良かったです。

2020-12-22
用途:
散水
対象商品:
49988707

思いの外しっかりとした機能で、電池がとても長持ちするので驚きました。

2025-03-01
用途:
畑の散水
対象商品:
49988707

軒下に設置。六時間毎に5分通水。5カ月で本体で水漏れ故障発生した。

2人が参考にしています
2020-05-18
用途:
庭の散水
対象商品:
49988707

今までは、ホースで散水していましたが、
自動で出来るようになったので、楽になりました。

2020-04-22
用途:
植木鉢の自動水やり
対象商品:
49988707

異径フレキパイプ用ニップルで水道用フレキパイプT型につなぎました。NiH電池2個で使用中ですが、電池の残量が、20%と表示されます。このまま、使用してみます。水道がON状態の時、電池切れになると出っぱなしになると聞いてます。気を付けながら使います。改善お願いします。現在時刻、水やり時刻の合わせ方は、分かり易くて良いです。水道を上から入れるのですが、できましたら、下から入れれるようにしてもらえれば、いいです。この装置を、雨と日差しに当たらないように箱に入れて使うためです。

1人が参考にしています
2020-05-27
用途:
苗の灌水
対象商品:
49988707

取り付けや、設定が簡単でした。
乾電池で動く為、電気が通っていないハウスでは助かります。

2人が参考にしています
2020-05-07
用途:
家庭菜園の水やり
対象商品:
49988707

コストパフォーマンス
操作性
取り付け部品が揃っている

2020-07-17
用途:
農作物の水やり
対象商品:
49988707

商品の品質には満足です。機能的には上位機種を選択しておけばもっと良かったと思います。

岡電 様2024-08-07
用途:
商店街ミストシャワーの制御
対象商品:
49988707

タイマー設定がやりにくい。
24時間型汎用タイマーみたいな設定方式だったらよかった。
一時仕掛けではなく毎日10時~16時というような
設定ではちょっと計算しないとできない。
乾電池2本で長期に使えるというのは電源工事不要でよかった。

クワヤマ 様2020-03-16
用途:
灌水システムに使用
対象商品:
49988707

使い勝手もよく、設定も容易でした。 簡易な灌水システムには最適かと思います。

2020-06-08
用途:
自宅でガーデニングをする際の散水用
対象商品:
49988707

散水するタイミングがいくつか選べるので、今は1日2回の散暑をしています。この商品は蛇口に直接接続するタイプですが、本体と蛇口の間に接続用のホースがつけられると取り回しが良くなると思います。また、電源として利用する単三電池は、必ずアルカリ電池を使う必要がある様です。充電式の電池を使うと、電池残が20% or エラー表示が出て上手く作動しませんでしたが、アルカリ電池では100%の表示になりました。他の方がレビューで書かれていましたが、電池残量が少ないと水が止まらないなどの問題が出るとのことなので、定期的に電池残量の確認は必須になりそうです。

1人が参考にしています
2023-10-16
用途:
1日複数回の通水は一定時間間隔のみ
対象商品:
49988707

散水タイマーとしては激安だと思います。動作も問題ありません。
機能としては、唯一通水開始時間と通水間隔の設定が不満です。
たとえば、朝7時、昼12時、夕5時というような設定が出来ません。何時間間隔としか設定できないので、たとえば4時間間隔とすると1日6回夜も通水してしまいます。できれば1日3回通水時刻を設定できると良かったなと思います。12時間間隔であれば朝夕7時に通水できるので、とりあえずそのような使い方をしています。

2人が参考にしています
2022-08-04
用途:
散水タイマーとして

散水機能に問題は無いのですが,下部のワンタッチ部分から水が漏れます.ワンタッチ部分の相手側をモノタロウブランドにしても他ブランドでも漏れます.原因は不明です.

2021-03-22
用途:
庭の散水
対象商品:
49988707

一定間隔の設定時間はできるが、一日複数回の散水設定が出来ないのが難点

2人が参考にしています
2021-04-18
用途:
花への水やり
対象商品:
49988707

説明書通り設定、接続後蛇口をひねるといきなり通水。OFF確認済み。設定を
色々かえても止まらずゴミ箱行き。

1人が参考にしています