ハイMIDオイルホースのレビュー
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
【用途】油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
2026-01-23
- 用途:
- ブリーザーホース
バイクに使うのに 目立たないホースをさがしていました
柔らかく取り回しが楽で思うように使えました
2025-04-23
- 用途:
- 自動車のパワステ油圧系統リターン側に使用
ハイラックスサーフの純正品が無くて高耐圧ホースを使用していたのですが、割と固目なのでエンジンの揺れに対し柔軟性が悪いと思い、このホースに交換しました。純正品と変わらない品質感で満足です。
2023-05-08
- 用途:
- パワステホース低圧に使用。
純正品は倍以上の値段。性能はほぼ同じなら、絶対これでしょう!柔軟性があるので、曲がった所でも大丈夫。
1人が参考にしています
2022-12-28
- 用途:
- 自家用車整備
今まで何種類か耐油ホースを買いましたが、コチラのホースが1番柔軟性があり取回しし易いです。
1人が参考にしています
2022-07-29
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 50391593
純正ブローバイホースのかわりに使用してみました。特に問題なさそうです。MIDオイルホースよりもハイMIDオイルホースは柔らかいのでカーブの適応力は高いです。1m売りも助かります!
4人が参考にしています
2020-09-04
- 用途:
- エアクリからのブローバイホースの更新
- 対象商品:
- 50391593
硬さも適度に柔らかく、取り回ししやすいです。
径と長さが見合っているならおすすめです。
2人が参考にしています
2020-08-24
- 用途:
- オイルラインホースの交換メンテナンス
- 対象商品:
- 50391618
1mor100mの注文しかありませんが、2m以上の注文も在って良いのではないか。
長い分には切れば良いのですが、短いのはどうにもならん。価格の問題では無い。
試しに注文数2で注文したら、本当に1mが2本入っていた。
因みに即納では無い事を考えると対応をお願いしたい。
7人が参考にしています
2020-09-22
- 用途:
- 代用交換部品(予定)
- 対象商品:
- 50391575
出荷が6日以内と表示されたいるが、実際は倍の12日後
あまりに表示と違いすぎて呆れている。
9月12日発注で24日発送(予定)
とても迷惑している。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。