- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 卓上ライト
- スタンドライト
- お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ
- お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用の口コミ・評判
お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用のレビュー
最初は電池のみで使用していましたが、3時間位で明るさが仄暗くなったのでUSBのみで使用しています。
説明書に記載がありませんが、USBポートがmicrousbなのでケーブルを100均で購入しました。
今はUSBはCポートが主流なので改善して欲しいです。
あとUSB で使用する時は電池を外して使用するように書かれていますが、電池を外すと軽すぎて倒れるので絶縁した乾電池を入れて使用しています。
まずは本体が軽く持運びしやすい。小さな台座であるがとても安定性が良い。
乾電池とUSBが使用出来とても便利であるがひとつだけ改善点がある。
ライト部分を閉じていてもスイッチ付近に軽く触っただけで点灯してしまい
明るい部屋での補助ライトとして使用した時には点灯していることに気がつきにくく電池を無駄に消耗してしまう時がある。
パソコン周りが暗かったので購入しました。邪魔にならない大きさと3段階の明るさ調整が気に入っています。乾電池を使わないのでそちらはわかりません。電源がUSBからCタイプの差し込みだったら完璧です。
作業用机のライトとして購入。本体も軽く、明るさ調整が出来、USBケーブルか乾電池の両方で電源供給できるのがよかった。充電アダプター附属なしのため、手前の物を使用していますが今の所問題なく使えています。
会社の昼休み時間の読書用に購入しました。昼休み中は消灯のためデスクライトなしでは読めません。3段階で明るさが選べて便利です。土台が細く、頭でっかちの感じのため、少しでも平らではない場所に置くと倒れてしまいますが、コストを考えれば十分だと思います。
購入して正解でした。
これは、めちゃくちゃいいです。とってもあかるいし。乾電池でもつかえるので、暗いところでの作業にはこれは必需品です。
パソコン使用時の手元を明るくしたい時に便利です。まだ使用したばかりなので電池がどれくらい持つのかわかりませんがUSBmついているのでとてもお安いと思います。
割引の日に購入しました。この明るさと使い勝手でこの価格はかなりお買い得です。
明るさMAXにするとかなり明るくなる一方で、それなりに熱くなるので置き場に要注意に感じました。
非接触のスイッチの反応がかなり悪く、何度も何度もタッチしてようやく電源が入る。電源を消すのにも何度もタッチしなければならないので、、、ギリギリ使えるが、かなり微妙。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
軽量で思ったよりコンパクト、そして思っていたより明るい!明るさも段階ですが調整出来てGoodです。USB接続時は電池を抜くのが面倒ですね。でも、この価格にしてはかなり良いです。
USBコードが付いていますが、短時間の使用の時は電池なので、手軽に移動できて便利です。
3段階の明るさ調整も停電時などに有難いです。
明るさはまずまずで角度が変えられるのは便利です。
本体の位置を変える時に持つ位置にタッチスイッチがあり、持つたびに明るさが切り替わってしまうのは少しストレスがあります。
電池を入れないと本体土台部が軽くて不安定なので、電池を入れていますが、電池を入れたままUSBケーブルを接続すると、バッテリーと直結になるようで、バッテリーが発熱しました。
取説には「USBケーブルを繋ぐ場合はバッテリーは入れるな」的なことが記載されていますが、フェイルセーフにはなっておらず、最悪の場合は破裂するかも知れませんので、注意が必要です。
私の場合はバッテリーもUSBケーブルも両方使うので、切り換えスイッチを追加改造(自己責任で)しようと思います。
明るさ、光量の調整等問題なしですが本体が軽いのでライト部分の角度によっては時々倒れます。土台に少し重りをいれてくれれば解決しそうなのですが・・
なぜ乾電池対応にしたのか、USB接続を原則とすれば充電式が自然と思う
またメインスイッチと光量調節スイッチが兼用であれば光量は
最初がMAXでだんだんと暗くなってOFFとしたほうがつかいやすい
エネループしか使わないのですが、エネループでは点灯しなかったのでUSBでしか使えません。
こちらの商品はUSBもしくは乾電池を使用する商品です。充電池での使用は想定されておりません。よろしくお願いいたします。
軽くてUSBでつなげるので便利ですが、ライトの角度調節が上下だけで低くしているとバランスが悪く倒れてしまいます。電池を入れて使用していないのでわかりませんが、下に重心を置くと倒れにくくなるかも。USB電源だけだと倒れやすいので使う場所によっては注意が必要。