LEDセンサーライト 調光/懐中電灯機能付き+フック付きホルダーのレビュー

平均満足度 3.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDセンサーライト 調光/懐中電灯機能付き+フック付きホルダー モノタロウ
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 センサー用ライト照度を調整できる調光機能付き。 懐中電灯機能もあります。 フック付き取付ホルダーを使えば壁に取付可能。 本体背面にはマグネットが付いておりスチールに貼付け可能。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-28
用途:
暗い出入口に

欲しいものが送料に届かず、仕方なく購入。使ってびっくり、コストに見合わず大活躍

2024-09-03
用途:
自宅階段

センサー付きでコスパ良く購入できました。災害時や停電にすぐに持ち出せるのが良いです。二階の廊下に付けてますが電気付けなくても受分明るく見えます。

友澤技工 様2024-08-28
用途:
出入口の補助照明
対象商品:
50538313

決しておしゃれでは、無いけど この値段でセンサーライト お買い得です。

2025-03-31
用途:
物置の照明・鍵かけに

この値段でこの機能は驚きですけど、質感は値段なりに安っぽいので
来客が見る玄関などにつけるのはちょっと勇気がいるかなと思いました。
落としたら割れるタイプの材質なので持ち運びは注意が必要かと思います。
懐中電灯を使うときにスイッチがOFFを経由するので、明るさを変えてもそこで設定がでリセットされてしまうのが残念です。
本体にはマグネットが付いていますが、ホルダーにはついていませんでした。
その代わりここにマグネットをつけてねみたいなΦ14mmの鉄板が接着されています。

1人が参考にしています
2024-11-13
用途:
普段使い

アウトレットで安いのか、蓋のしまりが悪い。テープで補強した。物自体はいいもの

2024-04-11
用途:
照明のない物置で
対象商品:
50538313

照明のない物置で使いました。夜間でも扉を開けると光ってくれて便利です。取り外して懐中電灯にもなるので隅々まで照らすことができます。

2024-04-02
用途:
玄関の照明、鍵置き
対象商品:
50538313

使用目的が合えば素晴らしいアイデア商品です。
玄関のダウンライトに人感センサー付きを取り付けていますが帰宅時に中々点灯せずイライラしていましたがこの商品は完璧に作動します。
玄関、クルマの鍵を下げるにも最適だと思います。
格安な価格ですのでしょうがないですが製品の作りは今一つです、
スイッチが簡単に取れてしまう、スイッチのクリック感が悪い、
本体とベースを引っかける部分が小さすぎて強度が無さそう。
磁石は磁力がかなり弱いので落下の恐れが大きい。
付属のビスはもう少し短くても良いのでは?
色々問題点を書きましたが私自身はとても気に入ってます、破損した時の為に予備を購入するつもりです。

PBC 様2024-05-24
用途:
玄関に設置
対象商品:
50538313

暗い玄関で鍵が探しやすくなりました。災害時にも役立つかも。

2025-06-03
用途:
作業場のちょっとした明り取りに使用

懐中電灯背面の2箇所の磁石が直ぐに外れます。物理的なフック状の突起が
あるので引っ掛かりがある為、本体の落下はしないのかもですが構造が一寸
良くないのではないでしょうか。
懐中電灯本体をフックでベースに固定しますが片方が折れたら磁石頼みです。
またフック付きホルダーの付いた固定ベースのプラ板は、勝手な思い込みで
磁石で倉庫の壁面の金属製の壁にべた付けを想定していましたが、ネジ留め
でした。安く買えましたが当方の用途には適さない商品でした。
壁面が木材で且つ懐中電灯部分の磁石がしっかりとした造りなら及第点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

株式会社テクノギア 様2023-10-27
用途:
工場内消灯後の経路確保のため
対象商品:
50538313

マグネットで取り付けて使用できるので簡単で電池も長持ちする。調光機能は使用したことがありません。

サン理容 様2022-03-26
用途:
玄関先に設置
対象商品:
50538313

玄関先に設置しました、ネジ式でも磁器でも大丈夫な感じですが、鍵等をかけるので
ネジで使用しました、夜に灯り点けなくて通過出来るので満足です

2022-02-21
用途:
家の廊下
対象商品:
50538313

家の廊下に設置。廊下の照明を点けなくても十分歩くことができる。取り外すことができるので、災害時や、停電の時には便利だと思います。

株式会社カザミフーズ 様2022-11-08
用途:
ワーキングルームでの使用
対象商品:
50538313

フック部とライトの固定が悪く簡単に外れてしまい落下したりして非常に使い難い。またフック部にマグネット有る物だと思っていたらビス止め式だったため、想定していた使用方法が出来なく、他の商品を検討中である。

羽黒調剤薬局 様2021-09-18
用途:
物置用に
対象商品:
50538313

マグネットの磁気は弱くて落下し、ライトの反応もイマイチです
使い物にならないかもしれません

1人が参考にしています
2020-09-12
用途:
作業場消灯後の補助明かりに
対象商品:
50538313

本体のマグネットが弱すぎる。ON.OFF.AUTO表示が見にくい。センサーの感度も良くはないです。

2020-10-06
用途:
玄関に設置
対象商品:
50538313

本体の樹脂は白色に見えますが、実物は濃い目の半透明です。中途半端に内部が透ける素材なのでチープに感じます。
三つのフックは固定されておらず、溝にキュッと填まっているだけなので指で押し上げるとポロっと外れてしまいます。せめて接着剤で固定しておいてほしい部分です。
調光機能は青いセレクタースイッチの両脇にある黒い丸ボタンを何度か押す事で明るさを調節出来ますが、青いセレクターを切り替える度に設定がリセットされてしまいます。本体を取り外して懐中電灯のように利用できる商品なのに、ライトのモードを切り替える度に設定がデフォルトに戻ってしまうので物凄く微妙な機能です。
懐中電灯モードのライトはそこそこ明るく、夜間のゴミ出し時に重宝します。ですが、センサーの感度は他と比較すると貧弱で、近づいて手を振って初めてライトが点灯する事もしばしばなので壁掛け時は微妙です。総評すると星1ですね。