密着プライマー マルチ エアゾール型のレビュー

平均満足度 4.29 (418件のレビュー)
商品レビューを投稿する
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
418件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-13
用途:
塗装作業時
対象商品:
89872973

結構な割合で使うので他の製品より安いので助かります。

2020-05-06
用途:
バイクの塗装作業
対象商品:
89872973

ホイールの塗装時に使用しました。使用感はミッチャクロンと変わらず、塗膜の食いつきも良いようです。

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
車体の塗装
対象商品:
89872973

今回始めて車体ボデイの塗装で下塗りに使用しました。問題なく塗装できましたが、すぐ無くなるのでロングサイズがあればいいのですが。

2020-07-09
用途:
塗装作業時
対象商品:
89872973

厚塗りは密着不良の原因となるそうなので薄塗りをしたいのですが、透明のため複数の部品や入り組んだ場所に吹き付ける場合、吹き付けた量がわかりにくいです。性能には満足しています。

2020-06-01
用途:
バンパーの塗装
対象商品:
89872973

密着力は十分でした。ネットの安いお店とくらぺるとミッチャクロンよりちょっとだけ安かったかな。

2020-06-27
用途:
塗装作業時
対象商品:
89872973

ずっと購入し問題なく使用しています、ミッチャクロンとの価格の違いをもう少し、安くしてほしいです。

2020-05-17
用途:
車輌整備
対象商品:
89872973

他eショップよりも安価に入手できました。
また購入させていただきます。

2020-02-05
用途:
自動車の塗装
対象商品:
89872973

自動車やバイクの外装を塗装する際に、下地として使用しています。
塗膜も悪くなく、ミッチャクロンなどの商品より安いので、大変満足です。

2020-04-20
用途:
バイクの塗装
対象商品:
89872973

プライマーは高くて使用してなかったが今回モノタロウのものがリーズナブルだったので初めて使用。
旧車の劣化した足回りの塗装に缶スプレーで上塗りするための下地に使用。
まだ耐久性は判らないが、作業性はかなり良い。

2020-01-22
用途:
プラスチック機器の塗装
対象商品:
89872973

スプレー塗布で刷毛いらずです。均一にプライマーを塗布するのが簡単に出来ました。乾燥後、塗料の付きもシッカリしています。 樹脂製品への塗装が楽に出来て嬉しいです。

2020-04-14
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
89872973

ミッチャクロンより安く、同じぐらいの効果があることを期待してます。

2020-03-15
用途:
自転車メンテ
対象商品:
89872973

そこまで臭くないし塗り心地も良い。ミッチャクロンよりデザインが良い。

2019-12-22
用途:
自転車の塗装
対象商品:
89872973

古くなった自転車の再塗装のため使用しました。使用した部分としなかった部分がありますので、効果を経過観察したい。なお、速乾性で使用し易いです。ただ、とても使いきれない量でした。

2019-11-28
用途:
今回は金属面へのへの塗装下地に
対象商品:
89872973

初回購入した以降、よい製品と思いましたのでリピートしています。

2人が参考にしています
合資会社ヘラルドプランニング 様2020-06-07
用途:
FRPへの下地
対象商品:
89872973

密着については問題ありません。手軽に使えてとても良い商品です。価格が少し高価だと感じます。またガス量が低いのか終わりに掛けてが情けないです。

2020-05-18
用途:
ワイパーアームの塗装
対象商品:
89872973

以前も購入しましたが、普通のプライマーより剥がれにくいような気がします。
なくなったら、また購入します。

2019-12-16
用途:
化粧合板への塗装
対象商品:
89872973

化粧合板の家具・建具などを塗装したく、本商品を下地に使用させて頂きました。ミッチャクロンよりもかなり安価ですが、ちゃんと塗装できました。難点ですが、匂いと刺激が強いので、マスクなどが必要と思います。結果的には、かなりのコストダウンになり有難いです。

2019-12-02
用途:
バイク外装部品の塗装
対象商品:
89872973

ポリプロピレン製の部品にしっかり塗装できました。
また使用したいと思います。

2020-04-02
用途:
塗装
対象商品:
89872973

メーカー品とほぼ同じ効果が得られたのでひとまず満足です。

2020-01-27
用途:
乾燥時間
対象商品:
89872973

乾燥時間が、もうちょっと早いと良いかなっと思いました。乾燥させてるときに、外で使用しているので、ごみが付きそうな感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。