3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100のレビュー

平均満足度 4.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
75 / 税込 83
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。 【用途】周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-13
用途:
整備業務と睡眠
対象商品:
52697488

耳栓としては鉄板の製品。
徐々に値上がりしているのは厳しいですが、コスパは良いと思います。

2025-06-12
用途:
就寝時
対象商品:
52697488

これなくては眠れません。友人知人にも挨拶代わりに配っています。

2024-11-15
用途:
就寝時

何度もリピート購入しています。3M社製なので装着感は問題ありません。とにかく1円でも安く販売してくれると助かります。

1人が参考にしています
2024-02-08
用途:
作業時、睡眠時
対象商品:
52697488

市販されている耳栓のほとんどを試しましたが、耳の奥までしっかりフィットさせた時の遮音性は一番良いと感じました。
高音、低音ともに相当な遮音性があります。

2024-02-09
用途:
リラックスしたいとき
対象商品:
52697488

今まで使用した中で一番、耳に負担がない。 遮音も満足。

2023-04-21
用途:
モーター音軽減
対象商品:
52697488

木工機械の単純作業に使用しています。手軽に鼓膜を守れるので大変便利です。

2023-01-16
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
52697488

つけ心地は悪くないです。また、購入したいと思いました。

2022-01-22
用途:
砂落とし作業時の防音用
対象商品:
52697488

社員から評判いいです。柔らかさも防音効果もいいようです。

2024-04-06
用途:
高圧洗浄器での作業時
対象商品:
52697488

値段は満足していますが気温による?硬さの変化が大きく柔らかくなり過ぎるて耳の穴に入れるのが難しい…もう少し硬めであれば100点!

2022-12-22
用途:
仕事場で
対象商品:
52697488

職場内の話声がうるさいので購入してみました
思った程の効果はありませんでした