ダイス メートル並目ねじ SKS材のレビュー

平均満足度 3.98 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKC
SKC
1,698 / 税込 1,868
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
橋本製作所 様2025-12-13
用途:
シャフトのネジ加工

M30P3.5を購入
この太さになるとダイスではネジが切れません
ダイスハンドルと共に購入しましたが全く使い物になりませんでした
さらい様にしか使えません

2024-04-07
用途:
旋盤加工時
対象商品:
17147454

M2のダイスを使っています。切れ味もよく、折れ込んでしまっても、側面のマイナスネジを締め込んで針で回せば簡単に取れます。

ミストラルオート坂本 様2023-03-29
用途:
ピヤスボルトに使用
対象商品:
17148093

ホームセンターで売って無いサイズのモノ
めったに使わないサイズですが 品質も高く
無くさなければダメになることの無い

2022-10-09
用途:
オイルレベルゲージの作成
対象商品:
17148197

旋盤でのネジ切りには切込みが大きく、非効率だったのでダイスを購入しました。
切削対象が旧規格のジュラ17Sなので、何の問題も無くねじ切り出来ましたが、
これで問題が出るようなら、ねじ切り工具と呼べません。
でも、このサイズのダイスが、この値段で手に入るのは高く評価出来ます。

2021-10-06
用途:
特殊部品の溝きり
対象商品:
17149353

よく切れて満足
しっかり切削油かけて回してます
このサイズの取り扱いが少ないので重宝してます

クラフトN 様2021-05-26
用途:
ネジの修理
対象商品:
17147786

使っていたタップ・ダイスセットの中の1個が割れてしまったため、補充の為購入しました。セット物よりも上等で使いやすく仕上がりが綺麗になりました。

2021-04-05
用途:
素晴らしい切れ味
対象商品:
17147454

格安ダイスとは比較にならない切れ味で、仕上がりが綺麗です。安物セット品に不満の方にオススメ。

2020-07-16
用途:
スタビリンク短縮
対象商品:
17147804

車高を下げて万歳してしまったスタビライザーを、水平に近づけるためスタビリンクを短縮しました。
M8 1.25ピッチのネジ切りに使用、新規のネジ山切りも普通に出来ました。
コスパは良いと思います。

2020-08-07
用途:
雄ネジ加工
対象商品:
17147016

微細雄ネジを切断し,その先端を整形するために購入しました.問題なく使用出来ています.

2020-02-25
用途:
ネジ山の整備
対象商品:
17147138

SKSですが、値段も安いですし、SKCですし、種類も豊富ですし、すぐ届きますし急ぎだったのでとても助かりました。少しだけ微妙に潰れてしまったネジ山も一発通して良い感じです。

2020-05-18
用途:
車の保守
対象商品:
17147786

安くて精度よく満足です。セット品よりも必要なサイズを個別で揃えるほうがコスパ良いと思います。

吉田精密工業 様2020-01-15
用途:
ネジ加工
対象商品:
17147068

素材s45cでしたが良好です、切り上げ部の位置が少なくなつたようです。

2019-09-18
用途:
ミニ四駆作製
対象商品:
17147068

考えていたとおりに作製できました。作業性も正確さも良好です。このサイズですとハンドルを使わなくてもねじ切りできました。

3人が参考にしています
CARRY ART STUDIO 様2019-08-06
用途:
真鍮パイプにネジ山を切る時
対象商品:
17148538

16mmと太いパイプに使用したので抵抗が大きく力がいりましたが、しっかりした切れ具合で綺麗なネジ山がきれました。とてもいい商品でした。

2020-09-09
用途:
ねじ切り
対象商品:
17147034

特殊なサイズが手に入って助かりました。値段も安くなお良かったです。

2022-02-13
用途:
おねじ修正・作成

ねじ切りの刃が二重になっていたり、欠けていたり、バリがひどかったり、明らかな製品不良で完成後にチェックしていないのが明確です。
日本製と思い、信頼していたのですが、使用前に不良に気づいてよかった。

趣味の店えびすや 様2018-07-04
用途:
オネジの手切り
対象商品:
17148163

ピッチが2ミリということもあり、切りはじめの食いつきには少々難渋しましたが、何とか切り終えることが出来ました。切削面も綺麗で十分満足できる仕上がりでした。

1人が参考にしています
CreativeWorks 様2019-01-23
用途:
2Bの鉛筆芯(2.4mm)を外径2.0mmにするために使用。
対象商品:
17147086

木製軸の鉛筆芯の外径が2.4mmあって、芯ホルダー(2.0mm用)に使用出来ないので、外径を2.0mmにする方法を色々と模索して、ダイスを使用することを思いついたが、手元にあったダイス(3.0mm、2.0mm)では外径2.0mmにすることが出来ず、ホームセンターには2.5mmのダイスは在庫がなく、注文すると案外高価だったのでモノタロウの商品から検索して購入した。結果は期待通りで、価格も安く大変満足出来た。

2人が参考にしています
2018-03-16
用途:
ねじ切り
対象商品:
17147025

M1.5は入り口付近にしか刃が付いていなかったので不良品かと思いましたがメーカーに問い合わせたところ、そういう作りだということでした。値段が安いのがとても良い。

株式会社 ジェイディシー 様2018-02-20
用途:
モーター軸ねじ切り
対象商品:
17147095

切れ味がとてもよく満足したいます。
価格も適正と思います。