LEDセンサーライト 7W×2灯のレビュー

平均満足度 4.55 (77件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ
モノタロウ
5,898 / 税込 6,488
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
77件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高木石油店 様2026-02-04
用途:
出入り口

屋根下の雨のかからない所で使用していました。赤いランプは点滅しているのでセンサーは反応している様ですが2年程で点かなくなりました。3.4年はもってほしかったです。

株式会社ビー・アンド・プラス 様2025-12-26
用途:
屋外の照明用

人感センサーにより人を検知して点灯するので、暗い時に明るく照らしてくれます。人感センサーの感度もよく便利です。

AG ORDINARY 様2025-11-15
用途:
事務所店舗の防犯対策に

全部で4~5台ほど購入しました。当たりはずれがあるようで1年ちょいで使えなくなるものが2台ほど。赤いセンサーは反応していますがLEDはぼやっと点灯する感じです。2台とも同じ状況ですので当たりはずれなのかもしれません。3年以上元気に点灯しているものもあります。

1人が参考にしています
2025-07-17
用途:
防犯、作業時の照明

明るくて良い。電源ケーブルが3mあるので外壁への取り付けから室内側への取り回しに余裕があるので設置の自由度が高くて良かったです。耐久性は未知数ですが期待したいです。

2025-10-06
用途:
玄関灯

特段に可もなく不可もなしだが、投光器部分の可動範囲がやや狭い気がする。もう少し可動範囲が広い方が良いのでは?

2025-02-07
用途:
戸建て用防犯ライト

家屋の柱から敷地内や8m先の道路を通る人や車を感知し、とても明るく照らし防犯に役立っています。
照射時間を調節できること、3mのACコードが付属していることが良いです。
他の人からも「この商品が欲しい」と注文を請け、取付させていただきましたところ、とても明るくて良いとの評価をいただきました。
付属のクランプが片持ちで固定が難しいため、SUS板にM4ネジで固定して取付けています。
ライトの上下・左右の向きをもっと広い範囲に調整することができれば、「やや満足」から「満足」に評価を変えさせていただきます。

2人が参考にしています
マルヨ農園 様2025-03-14
用途:
事業所の防犯に

とても明るく、センサーの感知も良いです。
ライトの光る時間や感度も簡単に変更できてよかったです。
悪い点は他のレビューでもあった通り、ライトの可動範囲が狭いこと。
左右上下に狭いので広く照らしたい場合は不便です。

2人が参考にしています
2024-12-19
用途:
屋外証明

丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
この証明商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能の
とてもよく満足しています。

2025-02-05
用途:
カーポートの照明
対象商品:
52936547

明るくて2方向照らせ便利だと思います。リピ買いです。

2025-01-06
用途:
自宅用
対象商品:
52936547

装着も簡単で良かったです。照明時間調整も出来るからとても重宝してます。
あと、感知は良すぎます。

2024-11-19
用途:
車庫の作業用、防犯用
対象商品:
52936547

取り付けも簡単で明るく、センサーも感度良好です。
電源コードも長く使い勝手がよいです。

2024-10-03
用途:
防犯ライト
対象商品:
52936547

十分明るいです。近所の住人に光が当たらぬよう配慮しました。調整範囲がもう少し広いとより使いやすいと思いました。

2024-11-06
用途:
防犯対策に

明るく遠くまで光ってとても良く防犯にいい商品です。

2024-06-24
用途:
家屋周辺の照明
対象商品:
52936547

明るさ・センサー感度は問題なし。ライトの可動範囲(縦・横ともに)が少し狭いのが唯一の難点。2台を3年以上前に購入したが、今のところ問題なく稼働していおり、耐久性にも問題なし。1灯の他社製品を最近購入したが、半年で点灯しなくなった。モノタロウブランドで1灯のものを発売してくれたら買うんだけどなあ。

1人が参考にしています
2024-12-09
用途:
倉庫の照明

明るくて良い製品です。
耐久性はこれから使用してみてです。

モトジャポネーゼ 様2024-03-23
用途:
夜間工場周辺のセキュリティ対策
対象商品:
52936547

配線ケーブルの長さは十分満足です。
広範囲照射の為ライト照射角度はもう少し大きくしてほしい。

2023-11-03
用途:
防犯灯で駐車場に設置
対象商品:
52936547

配線は簡単で前に使っていた配線を使って、設置場所は既存の金具をそのまま使っています。明るくて以前のよりスマートで明るい調整も簡単で直ぐに終わりました
方向も全体に広く照らしてくれます。物凄く使いやすい

1人が参考にしています
育成会めぐみ保育園 様2023-11-28
用途:
ゴミ捨て場の照明として
対象商品:
52936547

人感センサーの反応がはやくとても重宝しています。点灯時間の調整もあり便利であるが、時間調整が微妙で難しく感じます。

2023-11-16
用途:
庭の防犯
対象商品:
52936547

明るさは申し分ない明るさ、点灯時間も調整できて満足。ただ一点もう少しライトが動いたら良かった。

1人が参考にしています
2023-08-06
用途:
倉庫の照明
対象商品:
52936547

以前ホームセンターで買ったやつが壊れて探してました。
モノタロウさんのは明るく反応も良いです。助かりました。

1人が参考にしています