コンベックス ロック・カバー付 JISのレビュー
- 用途:
- 鉄骨の罫書き
- 対象商品:
- 53260848
梁等罫書くときに一番目盛りが見やすい25㍉幅をよく使用します、使い勝手が良いのですが先端のマグネットが外れることがよく有り外れ無いようにテープ、ボンド等で加工した方がマグネットが外れが無くなります、この点以外はコストも安く良い商品では無いかと思います
- 用途:
- 材料の計測
ストッパー、マグネットの使い勝手、目盛りの見やすさ。そして価格、十分です。
- 用途:
- 何故かなくなる
カッターとコンベックスは買っても買ってもどっか行って行方不明になります。毎年10個くらい買いますが生き残るのは2~3個程度。ハイエースとトラックと軽バンに積んつでも積んつでもすぐなくなる。なのでモノタロウので十分です。
- 用途:
- 材料の寸法を測るのに
思ったより使いやすいしマグネットもいいし裏も見れていい
後は5500mmより少し多いと助かるかな材料が
大体5524mmあるので5600mmあれば1回ではかれるので
ぜひ検討してください値段上がってもいいですから
- 用途:
- ケーブル配線前の計測
- 対象商品:
- 53260814
非常にコンパクトで携帯性に優れています。
両面目盛りは便利でナイロンコートで錆や傷が付きにくいので良いです。
後は耐久性がまだ分からないので、星4つです。
- 用途:
- 竣工後の現地調査時
建設現場での普段使いのスケールではなく、現調時などに使用するために購入。
小型で軽量、大変満足しています。
- 用途:
- 日常的な計測
- 対象商品:
- 53260814
使い勝手が良く、購入して良かった
・両面で計測出来る
・マグネットで動かない
・落下時に周りのゴムがあり安心
しばらく使用してみてから、追加購入を検討予定
- 用途:
- 鉄鋼業 寸法測定に
- 対象商品:
- 53260814
最強の装備だと思います。コスパ最高です。
が、マグネット、裏面目盛を省いた廉価版もほしいところです。JISとストパーは必須です。
ちなみに3回引き出したら、巻き取りしなくなり交換してもらいました。交換後は問題なく使用してます。
1年保証も魅力的です。
- 用途:
- 建物内部及び造作品の寸法確認
- 対象商品:
- 53260839
落下時の破損防止用のラバーは本当に助かります。不意に落下というのは現場でもよくあること。そんな頻繁な落下でも耐えてくれるタフさに感謝です。目盛りに色分けなどで工夫することを提案させてください。100mm毎に色を反転させるとか、1,000mmごとにカラーを変えてみるとかにすれば気持ち識別しやすくなると思います。是非ご検討を。
- 用途:
- 通常の作業時に
- 対象商品:
- 53260839
通常の作業時に使用。
よく現場で紛失するので、安価であったこちらを購入してみた。結果JIS規格でもあり目盛も両面ありと高価なものと遜色なかった
ストッパーの耐久性が確認できれば継続して購入をしていきたい
- 用途:
- 現場作業用
とてもコスパがいいので購入してみました。ラバー付きで滑らずいい感じです。
- 用途:
- 家庭内リフォームでの計測
- 対象商品:
- 53260848
お手頃値段で、磁石付きでありねじれても両面メモリ付きであるので図り直し不要こんなに便利なコンベックスはありません。お気に入りの一つです。
- 用途:
- 日曜大工等の作業
値段が手頃で作りもしっかりしており、メジャーの出し入れもスムーズにできます。ただ、画像のように立てたときの安定が今ひとつなので☆一つ減にしました。
- 用途:
- 計測
- 対象商品:
- 53260839
低価格なのにしっかりした作り。
人気商品なので時々品切れがあったりするので、数個購入して、
(なかなか壊れないですが、)
壊れた時にもすぐに次のを使えるようにしてます。
同じスペックの物をホームセンターなどで買おうとすると高いので。
- 用途:
- 鉄板切断時
- 対象商品:
- 53260823
仕事で使うので一応JIS規格認証の製品を選びました。
先端の爪にマグネットが付いているのですが、仕事柄鉄粉が付くのでマグネットをライターで焼いて磁力を無くして使用しております。