スパイラルチューブのレビュー

平均満足度 4.60 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルチューブ モノタロウ
モノタロウ
259 / 税込 285
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。 【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。
55件中 41~55件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
コスモソリューション 様2021-10-12
用途:
配線保護用
対象商品:
53277867

この手の物は屋根の角部分でアンテナ線などを保護するためによく使いますが、本品は特に気になる点もなく普通に使えました。

1人が参考にしています
2021-08-27
用途:
配線の整理
対象商品:
53277989

配線の整理には,束の太さに合わせて巻けるスパイラルが便利と思います.短い距離でもまとめられるので,整理しやすいと思います.

1人が参考にしています
2021-08-28
用途:
ケーブルの保護
対象商品:
53277797

低電流のケーブル保護にはこちらがスマートです。というか直径4ミリってこれしか無いですよね。欲を言えば更に細いものも出して欲しい。

1人が参考にしています
2021-07-15
用途:
庭園ライト配線保護
対象商品:
53277806

庭のライトアップの配線保護に使用。耐候性がどれだけあるか不明だけど安い。

1人が参考にしています
2021-06-26
用途:
自動車の配線
対象商品:
53277797

車両の追加配線の保護に。
安価で種類も多いので選べて重宝しております。

1人が参考にしています
2021-07-13
用途:
屋外作業時
対象商品:
53277937

屋外で10mほどの100v電源ケーブルを使用したく地面との摩擦でできる摩耗を防止するため巻きつけ補強できました

2021-04-06
用途:
バイクのブレーキ、スロットル等のワイヤーのオーツルブラック化に
対象商品:
53277806

旧いバイクの場合、どうしてもワイヤー類の色が褪せてきてグレーっぽくなりがちです。そこでこのスパイラルチューブを巻けば簡単にブラックで統一することができます。新しいワイヤーに交換する場合は不必要ですし、一度片方のワイヤーを外せば収縮チューブでもっときれいに巻くことができますが、どれもできない場合はスパイラルチューブが一番だと思います。

2人が参考にしています
2022-09-17
用途:
細い
対象商品:
53277797

思ったより細すぎて巻くのがしんどい。
サイズ選定は慎重に。
ぱっと見は細いコードのように見えるがちゃんとスパイラルチューブだった。

2021-03-05
用途:
電気工事や車両ハーネスに
対象商品:
53277973

従来はホームセンターで切り売りしていただいていましたが、今回こちらを購入。一般的な商品と遜色なく普通に使えます。

甲南サイクル 様2021-02-05
用途:
配線処理に使用
対象商品:
53277815

お客様のサービスこのこのチューブを使用しています。以前はメーカー違いのを使っていましたが、値段が高いのでこちらのを使用、今の所耐久性に問題がありませんが、どれだけ使用できるかまだ、未知数です。問題なければ、モノタロウブランドのリピします、今の所2回目のリピです。消耗品ですのである程度は仕方ないです。

オールマリン 様2020-10-01
用途:
電線の束ね
対象商品:
53277806

100均でも売っていますが長物が無い為何個も買っていました。3mある商品なので暫く使えそうです。

2021-05-28
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
53277797

安価に入手でき助かりました。
品質も問題なく使えてます。

2021-01-23
用途:
普段使い
対象商品:
53277797

自動車内で散乱するUSBケーブルを束ねるため。基本はコルゲートチューブを使いますが、細いコルゲートチューブに入りきらないときに、コチラを使います。

2020-10-13
用途:
機械配線の保護と処理
対象商品:
53277928

以前から使用しているが、扱いやすく、安価で重宝しています。

2020-09-28
用途:
配線のとりまとめ
対象商品:
53277797

とてもツルツルしていて高級感があって使いやすいです。