除草剤 グリホサート41%のレビュー

平均満足度 4.39 (249件のレビュー)
商品レビューを投稿する
除草剤 グリホサート41% モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用) 【用途】宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
249件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-04
用途:
庭掃除
対象商品:
53552337

3日で効きました。スギナは難しいですが、濃度をもう少し上げて試すつもりです。

1人が参考にしています
2025-08-28
用途:
自家用

ホームセンターで買うものと比べるとどうもスロースターターに感じます。結果的にはちゃんと枯れますが。効き自体はやや強い方に感じなくもないですが…他の方にも散々言われてるように容器に目盛りはないし何倍希釈とも書かれていないので使い勝手は悪いです。使えないわけではないですがわざわざリピートする理由もないというのが偽らざるところです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

改善点について多数ご指摘ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

2023-12-19
用途:
農作業
対象商品:
53552337

製品はまだ使用してませんが、容器の改善点として、何CCのメモリをつけてほしいです。

2022-02-19
用途:
雑草メンテナンス時
対象商品:
53552337

従来からある根から吸収させるタイプより、この商品は葉から吸収させるタイプで事前の予備刈り取り不用で画期的です。

1人が参考にしています
2025-08-14
用途:
雑草の除去

まぁまぁ、時間はかかる(10日以上)けど、そこそこ、枯れてくれる。じょうろで、かけて使っているが、かけ方にコツが必要な気がする。まだ、コツは分からない。同じようにかけているつもりだけど、枯れない草がある。ほかの同種の草が枯れるので、枯れない草は、かけ方が悪いと思われる。だけど、面積比で85%くらいは枯れるので、なんとなく満足してる。スギナは、まっ茶色に枯らすほどの威力は無い感じがする。これも、撒き方のコツかも知れない?

2人が参考にしています
2023-06-02
用途:
庭の除草

効能はまだわかりませんが、根本的にダメな事は目盛りがない事です。計量容器で計る方はまず少ないと思います。大半の方は目盛を目安に入れているハズです。農薬メーカーが出す商品は必ずビンに目盛りが付いますよ。

3人が参考にしています
2022-07-17
用途:
庭用
対象商品:
53552337

希薄タイプで、匂いもキツく無いので、安心して使用可能です!

2025-07-04
用途:
除草作業に

除草作業用に購入し、何度か散布したのですが、葉の柔らかいものなら比較的早く効果があらわれました。
ただ、茎がしっかりしている草は葉にかけてもなかなか効果が表れません。
さすがに濃度を濃くしたら効きはしましたが…。
もうリピートはしないかな、と思っています。

2024-08-02
用途:
除草に
対象商品:
53552346

至って普通なので特質することは無いが、2Lサイズを購入した為、直接は移し替え辛い。

2021-07-16
用途:
除草
対象商品:
53552337

ちゃんと枯れます。展着剤を少量まぜると更に効き目が増す感じがしますが、このままでも十分効いてくれます。駐車場や空き地などに使用すると良いと思います。1本使用して良かったので追加で12本購入しました。コストパフォーマンスがとても良いです。

2人が参考にしています
2023-06-09
用途:
田畑の除草
対象商品:
53552337

他社に比較して唯一のマイナスは、500mlのボトルラベルに100mlづつの目盛りが無いことです。あれば完璧ですね。だいたいの目盛りで良いのでラベルの改版時にお願いします。

2021-09-23
用途:
除草
対象商品:
53552346

まだ使用していませんが同様の品物は効き目があるので大丈夫だと思います。5リットルなので量が多くて安いし、さらに15%引きだったのでお得だと思います。

2021-08-17
用途:
雑草の駆逐
対象商品:
53552337

枯れます。思っていた以上に枯れます。ただし時間が多少必要です。
枯れた後の雑草は確りと残るので片付けが必要ですが草むしりを考えると楽勝です。
専用の噴霧器などは使わずにペットボトルに100均で購入したスプレーヘッドを組み合わせて使用しましたが特に問題はありませんでした。

1人が参考にしています
勝 産業 様2023-06-13
用途:
除草剤散布
対象商品:
53552346

最近は何でも値段が信じれない位の値上げで困っています。
地元のホームセンターよりも安かったので助かりました。
効果は想定内です。

2021-08-12
用途:
工場周りの除草
対象商品:
53552337

いつも草刈をしていたが、この除草剤をまいたら3日程で枯れ始め、1週間もすれば効果が良く分かった。薄めるタイプなので雑草の種類に合わせて、濃さを調整し散布できるので良い。

1人が参考にしています
2021-07-23
用途:
多年草と1年草の除草に使用
対象商品:
53552337

他社のと同じ希釈率で使用してみましたが抜群の効き目でした。今までは散布してから葉がしおれるまで1週間以上かかっていたのが3日間でしおれて5日目には枯れました。
リピート注文しました。お勧めします。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
農道や農地周辺の除草
対象商品:
53552346

農地意外の場所に同様の成分で高い農地用を使う必要は無いと考え使ってますが、効き目は農地用と遜色ありません。

1人が参考にしています
2023-02-13
用途:
空地の除草作業時
対象商品:
53552337

500mlでも5Lでもどちらでも構いません。こちらの商品の再販を強く希望します。
それと私の希望ですが、もっとモノタロウオリジナル商品を増やしてほしい。

6人が参考にしています
清水電気 様2021-08-24
用途:
除草作業
対象商品:
53552346

除草作業で素早く枯れて大変重宝しています。今後ともこの商品を使用しようと思います。

2025-05-31
用途:
作業場の雑草に

先日使いました。確かに効き始めるのに10日近くかかった。水で薄めて作るときに出る?泡が雑草に効くのでしょう??