エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付のレビュー

平均満足度 3.67 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。 【用途】自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-12
用途:
タイヤへの空気入れ

使い方は簡単で空気圧の調整も簡単です。
ですが、ハイエースにはコードの長さが足りず、もう一台の車のシガライターから使いました。
また、4本目まで連続使用した為に、熱で内部が焼けて壊れました。連続使用は避けた方が良いです。
でも良かったし、安価なのでもう一度購入しようかな。と。

相沢工房 様2026-01-09
用途:
車の空気入れに
対象商品:
53383786

機能面では不満は無いですが、実際の商品が予想よりゴツけデカいかったので…チョイ場所取りますね…ソレ以外は満足です。

2025-08-11
用途:
バイクのタイヤの空気入れ

電源がAC100VではなくDC12Vなので、車のシガーソケットを使ってやる必要がありますが、電源コードが3m有り、作業的には問題なくやれました。デジタル表示がもう少し大きければ見やすいのですが、バイクのタイヤの空気入れとしては十分実用になります。

1人が参考にしています
2025-03-25
用途:
自動車タイヤのエア調整
対象商品:
53383786

時間はかかりますが十分使えます。初めて使用したので音の大きさには驚きました。サーキットやジムカーナ場での使用が吉かと思われます。

2人が参考にしています
2024-04-27
用途:
バイクや自転車のタイヤエア充填に使用
対象商品:
53383786

2019年9月に初回購入しましたが、2024年4月、製品裏の収納スペースから取り出す際にホースが切れてしまいました ホースが嵌まる箇所に力が加わり続けたゆえの劣化でしょうか 他社製品の購入も考えましたが、デジタル表示の割には安価&容易に使えるので再購入しました 今後保管時にホースは収納しないで使用し、様子を見たいと思います デジタルによる空気圧数値もまぁまぁ近似値を示しています

5人が参考にしています
2024-06-25
用途:
車整備
対象商品:
53383786

オートストップ機構は感動ものです。何方か投稿されていましたが、バルブ空気挿入口が硬くて外れづらいです。最初にシリコンスプレーを塗ると外しやすいです。

1人が参考にしています
2023-02-26
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
53383786

ボタン操作、デジタル表示で空気圧を設定、記憶できるので、タイヤの空気圧管理にとても便利です。エアーゲージで確かめましたが、正確です。ライトは不要と思っていましたが、足もとで作業するには役立ちます。
ただ、ノズル部分はねじ込み式のほうが空気漏れなく確実に接続できると思います(車に標準装備のパンク補修剤用コンプレッサーはねじ込み式)。浮き輪やボールの用途は削って、車専用と割り切ってもいいのではないでしょうか。

3人が参考にしています
2023-02-25
用途:
月一回のタイヤ圧チェック
対象商品:
53383786

車に付属のコンプレッサーが壊れたので、購入してみました。音もそんなに大きくはなく、調子はいいと思います。

3人が参考にしています
2023-01-18
用途:
マイカーに
対象商品:
53383786

今回で2個目です、音がびっくりしましたがとても満足です。
最初は2020,11,に購入しました、エアーホースが切断したからです
下のみぞに差し込んで置いたら切れていました、ゴムの劣化でしょうか、弱いようです。

3人が参考にしています
2022-12-16
用途:
車、バイクの空気入れ
対象商品:
53383786

音はうるさいが思ったよりも早く充填できる。設定した数値よりも少し多めに入る。

1人が参考にしています
ケーズガレージ 様2022-08-08
用途:
屋外でのパンク修理等
対象商品:
53383786

コンパクトでスタイルも良いので持ち運びに便利です。出張パンク修理で使いましたが空気圧も自動調整なので安心して使えます。音も言うほど煩くもなく私は気に入っています。保証も一年付いているので安心です。出張用の車に常時携帯しています。

2022-06-07
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
53383786

車、バイクのタイヤの空気入れに使っています。
音はそれなりにしますが、屋外であれば気になりません。
設定した空気圧まで自動で入って止まるので便利です。

2025-05-28
用途:
タイヤ空気圧調整

従来型と比較して、サイズがデカく、携帯性が悪い
結局エアゲージで最終確認するので、オートストップは要らない
オートストップ機構のない、従来型の再販希望

5人が参考にしています
2021-09-23
用途:
バイクタイヤ交換
対象商品:
53383786

手押しポンプで何本もタイヤ交換をすると体に辛いので購入しました。作動音はちょっと大きめなので夜間等は使えないと思いますか価格を考えると充分満足しております。バルブ取り付け部分の金具等にバリがあって、手の当たりが痛い時があり、もう少し質感が高くなるとより使い勝手がより良くなると思います。

1人が参考にしています
2022-05-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
53383786

デジタル設定で空気圧を調整でき,精度もまずまず。
バルブから取外し時チャックの引っ掛かりでエア抜けしてしまうのは
残念!慣れの問題か?

2024-04-23
用途:
自動車の空気入れ
対象商品:
53383786

元々付いている差込口で空気を入れると外し辛くて空気が漏れてしまうため、アストロプロダクツのφ6.5mmホース用 クリップタイヤチャックに付け替えました。数回使用しましたが、使い勝手が格段に上がりました。

2021-05-27
用途:
オートストップが便利
対象商品:
53383786

現在のエア圧を表示してくれてなおかつ、指定の圧で自動的にストップするのは非常に便利ですね。誤差も充分許容範囲です。

2021-03-23
用途:
車買取をやっています。引取時エアー不足時に使用しています。
対象商品:
53383786

買い取る車、車検切、エアー不足の為購入いたしました。お客様と、一緒にエアー
が、入っていくのをみて感激されていました。大変助かりました。
少し音がやかましいので改良をお願いいたします。

2021-12-12
用途:
冬夏タイヤの入れ替え時
対象商品:
53383786

オートストップが便利、少し多い目に入りますがタイヤゲージで減圧して調整出来るので使い易いです。
音はやかましいですが、1分程度で2キロから3キロになるので昼間なら我慢できます。
エアーチャックの部分が少しチャチで何度も空気を入れているうちにダメになりそうです。(1回目から内部のゴムが少し削れたみたいでゴムかすが出てきました)
取り替えも出来ないのでもう少しマシな物を使うか取り替えられる様にして欲しい、星一つ減。
耐久性は分からないが、年に2台2回(計16回)しか使わないので高価な物を買うより安価な物を買い直す方が良いかなとも思う。
今のところ特に問題点は無く便利なので、エアーチャックの改良をお願いします。

2020-10-18
用途:
二輪のタイヤ空気圧調整に使用
対象商品:
53383786

これまで使用していた充電式コンプレッサが使用できなくなった(充電できなくなりました)ので急遽購入しました。設定した数値よりも10kPa程度高く充填されますが、バルブから取り外す際に多少の漏れはありますのでこれはこれでいいかもしれません。何と言ってもオートストップ機能は便利ですね。騒音はそれなりにあるので夜間の住宅街では使用できませんが、これは致し方無しです。

1人が参考にしています