充電式スプレーガン 18V用 本体のみのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。 【用途】鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-15
用途:
製菓用にチョコレートを吹き付ける用途
対象商品:
53716925

数年前の同様のスプレーと比べて音も静かで安価なので素晴らしいです!

2023-12-14
用途:
内壁塗装
対象商品:
53716925

水性塗料での塗装に使用しましたが、問題なく奇麗に仕上がり性能面では満足です。
ただ取扱説明書の説明が不十分で、付属品の説明、分解洗浄の仕方の記載がなく、他の商品と同じように洗浄しようとしたところ、何かしらのばねが取れており、次回きちんと使えるかが不安です。

6人が参考にしています
株式会社雄樹興建 様2022-11-19
用途:
鉄骨、ボルト本締後の錆止めタッチアップ
対象商品:
53716925

早くてキレイな仕上がり
タンクを外さずにペンキを足せるのがすごく便利です

8人が参考にしています
2021-12-01
用途:
建物のシャッター、壁等の塗装
対象商品:
53716925

使ってみて真っ先に感じたのは、バランスが悪い事。モノタロウ製の100v電動スプレーガンも持っているのだが、バッテリーの分だけ重量が余計にかさむのを考慮しても、親指の付け根辺りに重量がかかるので痛くなる。スプレーノズルが2.5ミリと大きすぎるので、塗料がドバドバと出てしまい、丁寧に塗るのには不向き。トリガーの引き具合を調整して塗料を少なくすると、勢いも弱くなってしまうので塗料が散ってしまい、無駄が増える。広い面積に素早くササッと塗る程度の塗装であれば使えるが、表面を奇麗にするのはちょっと難しいかも。100v電動スプレーガンに対しては、カップやノズルといったスペアパーツが用意されているのに対して、このスプレーガンにはそういったパーツが販売されていないので、その点もマイナス。結論としてはお勧めは出来ません。

36人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

むらさき運転代行サービス 様2021-09-22
用途:
塗装作業
対象商品:
53716925

まだ、使用してませんがコスパはいいと思います。あとは、バッテリーを付けて塗料を入れた時の重量が気になります。

2人が参考にしています
有限会社石川板金工業 様2021-05-24
用途:
塗装

広い場所で使ったので良かったです。缶スプレー等より大量に出るので多少トリガーで調整が必読です。ホース、電気の線が無いので良かったです。

5人が参考にしています
2021-07-25
用途:
基礎コンクリートの塗装
対象商品:
53716925

水彩塗料を塗布するのに使用。グレー色
コードやホースが無いのは楽。それだけで使い勝手が大きく違う

1人が参考にしています