充電式ヒートガン 18V用 本体のみのレビュー

平均満足度 4.03 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ
モノタロウ
5,698 / 税込 6,268
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 【用途】塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-24
用途:
車両の整備、カスタマイズ作業

到着早々使用しました。
取り合えず車のステッカー剥がしに使用しましたが良い感じでした。
今まで安価なコード式のヒートガンを使用していたので
充電式はコードを気にせず使い易いです。
個人のDIYでは十分使用出来る商品です。

2025-11-07
用途:
整備作業

トリガーのロックがないのと、アダプターが保守パーツとして出ないのが
不満点です。

2026-02-04
用途:
シールはがし

シールを剥がすのに使用しましたが、熱が弱く時間がかかります。
安全の為だと思いますがもう少し熱風が出で欲しかったです。

2025-05-26
用途:
車のメンテナンス時

ステッカーや、エアロパーツ貼り付け作業時に必要になるので購入しました。中々高温に温まるので、良い商品だと思います。ただ、スペアバッテリーを持っていたほうが良いですね。

2024-09-19
用途:
消火設備点検

作業のスピードが上がつた、作業時間の短縮大変満足しました。

2024-01-31
用途:
蛇口等 凍結復旧用
対象商品:
53716943

最初、スイッチ操作での温風吹き出し動作が?となりましたが
使っていくうちになれました

1人が参考にしています
2023-06-01
用途:
色々な用途
対象商品:
53716943

100v用のヒートガンを使ってますが、コードがあると不便なため購入しました。コード付きのヒートガンとスペックが一緒だったので期待していましたが、風量はドライヤー程度でした。ステッカー剥がしなど軽作業ぐらいだったら十分ですが、自分の思ってた作業だとしんどいかなと思います。

2人が参考にしています
2022-05-22
用途:
DIYによるクルマへのラッピングシート貼り、モール取り付け、塗装用
対象商品:
53716943

マンション駐車場のためAC電源がとれず、ヒートガンを使用するクルマDIY作業は諦めていたところ、ネットで検索して本商品を知りました。別売りの18Vリチウムイオン電池とセットで購入し、早速使用してみました。AC電源タイプのものに比べて温度が安定するまでの時間は要しますが、私の目的とする作業向けには十分ではないかと思います。

1人が参考にしています
2022-02-17
用途:
シールの剥離作業
対象商品:
53716943

現場からは最初バッテリー式ドライヤーの要望が上がったが、より工業的にパワーのありそうな本品を選定しました。
現場からの声も『非常に良い』とのことです。

2人が参考にしています
2021-10-29
用途:
収縮チューブ
対象商品:
53716943

太い収縮チューブも問題なく使えて現場ですごく重宝しています。

1人が参考にしています
2022-04-25
用途:
屋外でのアクリル製工事銘板の交換での、古い板を剥がす時に使用。
対象商品:
53716943

温度がすぐに上がって、ノリが剥がれるまで温めるのに数十秒。
本体が軽いので、扱いやすいのも良かったです。

2021-11-03
用途:
スミチューブ
対象商品:
53716943

スミチューブを伸縮させるのに使用してます。便利です。

看板工芸そうま 様2022-01-17
用途:
電源のない環境ダイノックフィルム施工の端部の暖めに使用
対象商品:
53716943

熱量は満足してますが、風量が物足りないです。また、6 Aのバッテリーパックがあれば嬉しいな!

1人が参考にしています
2021-06-01
用途:
バイクのレストア作業
対象商品:
53716943

バイクのレストア作業時に、硬化したラバーパーツの取外しや取付時、デカールやシール剥しに使用しています。特に冬季の作業ではラバーパーツが固くなりますので、ヒートガンが重宝します。能力的にもサンデーメカニックには不便はありません。モノタロウブランドのインパクトドライバー、エアーポンプとバッテリーを共用出来て助かります。

ケイアート 様2021-07-07
用途:
シート貼りの際の圧着用及びシート剥離作業用
対象商品:
53716943

屋外電源を探す必要がなく、すぐ使え便利。
インパクドライバーと購入したので バッテリー共用できコスパも
いいのでは。

1人が参考にしています
2021-03-13
用途:
ステッカーはがし

古いバイクのステッカー張り替えに使用。ステッカー素材にもよりますが、スクレーパーと組み合わせて綺麗に剥がれました。多くの機材がバッテリー共有で使用できて嬉しいかぎりです。

1人が参考にしています
2022-08-11
用途:
塗装作業時

色見本を作るときや、ビス頭のパテを乾かす時にと購入。
熱量は、まあ、ドライヤーよりはマシ。
でも、風量がまったく無いので驚きました。
普通のドライヤーの半分程度です。
5cm角の色見本程度ならいいけど、現場では使えそうに無いですね。
この程度だと、ドライヤーでことが足りたかもとおもうので、高いかな?
やはり、価格なりだと思います。

3人が参考にしています
且工業 様2021-05-30
用途:
配管の曲げ、絞り加工 ステッカーなどの剥がし作業
対象商品:
53716943

風量が弱いのは不満ですが、温度はちゃんと上がっているので、時間をかけてやればいろいろな作業に使えます。

1人が参考にしています
2021-04-06
用途:
リールが使用できない屋外
対象商品:
53716943

非常に扱いやすく温度も充分です。トリガーを離すと冷却モードになるので手間がかかりません。

有限会社伊藤店舗企画 様2021-01-14
用途:
カッティングシート貼り、抑え、剥がしなど
対象商品:
53716943

お値段以上、想像以上のシッカリした作りのヒートガンで満足しました
100Vと比べるとパワーは有りませんが
ちょっとした物を温めるくらいなら十分使えます
手にあてると5~10秒位で温かいなと感じ、30秒位で熱くて耐えられないといった感じです

2人が参考にしています