網 防鳥用 強力タイプ 30mm目のレビュー

平均満足度 4.31 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
網 防鳥用 強力タイプ 30mm目 モノタロウ
モノタロウ
349 / 税込 384
1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。 【用途】田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-22
用途:
果樹の鳥よけ

このネットは平面的に張って使っています。
満足部分は面積当たりのネット自体が安いことと、しっかり施行すれば防鳥効果高いこと。
不満点は、付属の黒紐を通すのがめんどくさいことや、その黒紐が細すぎて強度がないことです。自分でネット張りブレードロープ3mmを通して使っております。また通しの黒紐が地面すれすれでは野生動物に切られてネットがたるんだりします。地上より離して使うことをお勧めします。
2.7m幅とか、長さが18mの次の36mや20/30/50mとか選択肢があればよかったのですが需要的にしょうがないんですかね?
耐久性はわかりませんが数年は使えると思います。

西島農園 様2025-12-01
用途:
ハウスの鳥よけネットに使用

1年くらい前に、ハウスに取り付けてますが、イノシシに侵入されているところ以外で破れたところはなく、耐久性はいいです。足りなかったところに緊急的にオレンジ色の通常タイプをつけていましたが、色が抜けて真っ白になり、ちょっと引っかかっただけで破れました。なので、今回の追加購入で張り替えます。

2025-12-15
用途:
ブルーベリーの防鳥

・景観的に目立たず良い
・施工性も良好で、半年使用も劣化等見られず
・なんといっても安価で必要サイズであった

2025-05-22
用途:
素晴らしい

ブルーベリーの防鳥につかっている。ちょうど良い網の太さと強さです。付属の黒い紐の使い方が分かりません。

2024-11-19
用途:
害獣防除

網部分の両端に別色の編み色があると扱いやすいと思います。

2024-06-14
用途:
果樹園(イチジク)の防鳥
対象商品:
53661799

第一に網が強くてめったに切れることはありません。イチジク畑の周囲に張り巡らせる作業中に何かに引っかかることがありますが切れずに作業できました。それから一年以上経過しましたが劣化してません。大変気に入ってますので、今年も購入し別のイチジク畑に張りました。

2024-10-24
用途:
ブルーベリーの鳥獣対策

「1000Dの太糸」との事で購入設置しました
防鳥ネットはホームセンターでも購入可能ですが価格が倍ちかくする事、そして希望サイズがドンぴしゃだったので購入しました
持った感じが「かなりゴワゴワする感じ」で太糸なんだと実感しています
四畳ほどの小さな敷地ですがポールを立ててスッポリ収まりました

1人が参考にしています
2024-01-04
用途:
家庭菜園の鳥よけ
対象商品:
53661808

サイズ、編み目も丁度よいので満足しています、施工作業も簡単で良かったです。

2023-04-25
用途:
ブルーベリー畑の防鳥ネットとして使用
対象商品:
53661835

以前も購入し使用しましたが、丈夫で冬季回収だけすれば何年か使用できると思いますが、回収時に破ってしまったので今年も購入しました。
サイズが大きいものがなかなかないですが、この大きさがあって助かります。

キノシタ 様2023-03-10
用途:
ぶどう棚の鳥よけ
対象商品:
53661817

過去に赤い糸の網使用していましたが二年くらいで透明になり鳥が穴を開けてしまいましたこの製品は四年過ぎても強度が落ちずに使用できます。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
直播の大豆畑のキジ対策(防鳥)として畑の周囲を囲んだ
対象商品:
53661799

キジなどのやや大きな鳥の対策なので30mm目で十分機能する。
また、周囲を囲むため長さが必要だったが18mと細長い製品であったため無駄な部分がなく最適。
難を言えば、添付されている黒テグス(防鳥ネットの上下に使用)が絡みやすくと椅子の二時間を要した。できればボビン状の筒などに巻いた形となっていれば使用しやすいのでは?

2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
対象商品:
53661799

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

2022-10-16
用途:
種播き後または収穫時期前の鳥よけ
対象商品:
53661835

小麦、ひまわりなど種播き後にピンと張らずに地表にかぶせると鳥が足に絡むので嫌がるはずと思い使っています。また収穫前のヒマワリの上からかぶせています。耐久性はあると思う。両側に通す糸の色を黒でなく目立つ色にしたほうが展開や収納時に見分けやすい。私は付属ひもを使わず、緑色のPPひもを通している。

1人が参考にしています
2022-05-27
用途:
ブルーベリー栽培用
対象商品:
53661808

我が家の1本だけのブルーベリーに防鳥用として購入したものです。良かったですよ。

2022-08-06
用途:
果樹の鳥除け
対象商品:
53661844

1本の木に掛けるのに丁度よいサイズでした。 このサイズの防鳥網は、近くの店に売られていませんでした。

2023-10-11
用途:
工場の鳩除けに購入
対象商品:
53661835

思った以上にネット糸の太さが細く強度不足で使えませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

2023-08-10
用途:
ぶどう畑の鳥除け
対象商品:
53661853

他社のを1つ譲ってもらいましたが、まだまだ足りませんので、価格の安価なこちらの製品を購入しました。
他社のは、紐を通すところに誘導用のホースが通っていますが、この製品には無しです。あと、同じサイズですが、若干小さい気がします。といっても、9mx18mはあります。(正確ではないです)
しかし、価格を考えれば、コスパ的には圧倒的です。
あとは、何年持つか?ですが、数年は、持って欲しいところです。

2024-07-05
用途:
落花生畑の防鳥網敷設時
対象商品:
53661853

落花生の防鳥ため毎年糸張も全く効果無くなり、今年は防鳥網の敷設を検討、皆様のレビューから青色網は長持ちとのことで、購入。9m幅x18m長の2枚を縛り繋ぎ36mにして敷設を計画。さて、開梱してみると,両側の耳糸が仮紐で縛られておらずバラバラでした。縛ってあれば、張糸を一気に通してから仮紐を解き網を拡げつつ敷設すれば良いだけなのに、先ずは2枚併せ36m分の横幅を片側ずつ展げては耳糸の順序を確認しつつ張糸を通す大変な作業を実施しました。御社へお問合せ結果は、仮紐で縛ってあるのが正規とのこと、故に小生に届いた仮縛り無し品物は不良品であることが判明した為、網は良好思いますが「不満」とさせて頂きました。今後の対策の為にも、御社内にてこの原因を追求、結果を報告して頂きたいものです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。

2021-07-15
用途:
トウモロコシのカラス対策
対象商品:
53661844

カラスにトウモロコシを食べられたため防鳥ネット(オレン細糸)を購入したが糸が細いためネットを破られトウモロコシは無残!このためこの強力タイプを購入カラスを撃退できた。希望として是非30坪、9m×10.8mを販売してほしい!

山岡建築 様2021-07-02
用途:
トウモロコシやスイカの鳥獣被害防止
対象商品:
53661844

SDGsの取り組みの一環で弊社で作物を育ててみようといった事から畑を作り、トウモロコシとスイカを手始めに植えてあっという間に育ち、実が付き始めた時に来社していたお客様のおススメとしてモノタロウで販売されていたこの網を購入しました。
一人で網を設置したので時間は掛かりましたが、網の質はとても丈夫そうだったので、価格と比較してもいい買い物が出来たと思っております。