ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mmのレビュー

平均満足度 4.59 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウ
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
喜工業 様2026-03-17
用途:
料理全般。
対象商品:
53751749

オールステンレス製で重いが強靭です。
鳥もも肉の皮もスパッと切れる。
ぶり大根でぶりの頭の不可食部の切除や不安定な食材のカットに良い。
イワシなどの頭と腹の硬い部位を切る。
分解清掃できるのは良い。この時に手を切らないように注意。

2026-04-02
用途:
食品工場

衛生的かつコスパ最高です。仕様により微細なギザギザがあります。研ぎに出して使用しています。

2025-10-24
用途:
肉切りに
対象商品:
53751749

これまで鶏もも肉は包丁でギコギコして
鶏皮がはがれたりしていましたが、
このハサミなら楽に切れるし
分解して洗えて良いです

1人が参考にしています
土田制御 様2025-09-17
用途:
自宅のキッチン用

この商品は切れ味がとても良くちょっと感激でした。
私は食品を切る事はなく、開封をする時に使います。
切れ味がよいので全くストレスがありません。
また、ワンタッチで分解が出来るので刃の汚れを取り除くのに便利です。

2025-11-03
用途:
調理バサミとして
対象商品:
53751749

握り部もステンレス製で手入れもし易く価格も手頃でなかなか良い商品です。

2025-07-16
用途:
キッチン用として

野菜もお肉も良く切れます。お肉を切った後は分解して十分に洗うことができるので、以前よりはさみを使うようになりました。ハンドル部分は同じ大きさなので、使う時に持ち直したりする必要がなく、そこがまた使いやすいです。

1人が参考にしています
京免製畳有限会社 様2025-07-13
用途:
少し厚い布とかベニア板を切る時
対象商品:
53751749

よく切れる 思ったより軽くて使いやすい 分解できるので洗うのも楽

2025-06-13
用途:
食材を刻むため

安定感がありとても切りやすく分解もしやすく洗いやすい。

2024-12-08
用途:
調理及びレトルト食品などの開封

よく切れて、洗うのも簡単でとても良いです。
また、ステンレスで錆びないので安心です。

2024-11-20
用途:
キッチンはさみ

これまでのキッチンはさみは、目詰まりして動きが悪くなり、役立たずが多かった、これは、2つに分解できるので、そんな心配はなく、清潔に使える。しかし、分解して洗う時、刃に沿ってスポンジを走らせるため、気を付けないと、刃で指を切傷してしまう。一度、切傷してしまった。目立つような注意喚起の説明を商品に付けるとよい。

2024-04-10
用途:
キッチンバサミとして
対象商品:
53751749

容易に分解して洗える
持ちてが大きく開口しているので、力を入れやすい
結構ずっしりした重さがあります

2024-05-02
用途:
食品工場のハサミ
対象商品:
53751749

刃に滑り止めのギザギザがついていて、ビニールなどを刃を滑らせて切ることができませんでした。丈夫そうなので他の作業は問題ありません。

2023-12-17
用途:
台所用
対象商品:
53751749

とにかくよく切れます。オールステンレスなので重さもしっかりあります。以前購入も切れ味が鈍ったので再度購入。 取り付け部が外れやすい事だけが難点。

2024-01-09
用途:
キッチン
対象商品:
53751749

切れ味もよく、分解が簡単なので、料理バサミとして便利です。少し重さがあり、長時間の使用は疲れました。

2023-03-10
用途:
肉を捌くとき
対象商品:
53751749

これは・・・優秀ですね。
肉に関していえば切れ味はちょうどよく、細かい汚れも分解可能なので洗い落とすのは簡単です。

1人が参考にしています
2023-05-22
用途:
キッチンハサミとして利用してます
対象商品:
53751749

とても切味が良くギザ刃になってるので滑らない
分解出来て綺麗に洗えるので汚れが溜まらずとても清潔に使えるからキッチンハサミとして最適です。
あえて言えばもう少し軽量出来れば良いかなと思います。

ペクッド 様2022-11-23
用途:
調理用
対象商品:
53751749

使ってみてよかったのはやはり分解できてきれいに洗うことができる点ですね。セットするのも全然問題にはなりません。切れ味も良いです。力の弱い女性や高齢者もこれがあればペットボトルのキャップなども容易に開けることができます。

2022-10-10
用途:
タイラップを切ったり、紙以外のモノを切る作業
対象商品:
53751749

切れ味が大変よく、なんでも切ることができます。
ステンレスですが、水分が残っているとサビることがあるので使用後の清掃は必要です。

2022-04-07
用途:
菜園での作業
対象商品:
53751749

以前使っていたキッチンバサミは作業中にかなめがよく外れて困ったのですが、これはしっかりしているので、作業中に外れるということがなくてよいです。切れ味もよく、サテン仕上げがスタイリッシュで気に入っています。

2人が参考にしています
2022-05-20
用途:
包丁を使わなくても良い食材用
対象商品:
53751749

狭いキッチンでの調理には重宝します。包丁より切りやすい食材もありますし、洗いやすいハサミですので手放せません。