らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplusのレビュー
- 用途:
- 年末の大掃除の際のエアコン掃除に使用
毎年購入しています。簡単にエアコン掃除ができるので助かっています。
- 用途:
- エアコンの洗浄
エアコンの洗浄に利用している。
特に排水状況の悪いときにスプレーをすると、洗浄と排水が改善され、とても良い。
- 用途:
- エアコン掃除
吹き付けるとシュワシュワ言うので、きれいになったような気がします。
- 用途:
- エアコン洗浄
エアコン洗浄に利用している。
エアコンの水滴の流れが悪いときに利用すると、ゴミと一緒に流れ出て、とても良い。
- 用途:
- エアコンの清掃
かなりの容量があり、全体的に洗浄可能である。
毎年使用していると、スッキリしてとても良い。
コスパも良く、今後も続けていく予定である。
- 用途:
- エアコン洗浄時
一回に1本という目安がわかり易くていいですね。自宅のエアコン台数が6台で頻繁に購入するので安価なのがありがたいです。他にも同様の商品はあるのでしょうが、特に問題もないことから長いこと愛用しています。
- 用途:
- エアコンの清掃
ほどほどの汚れなら、スプレーすることにより、清掃可能である。
しかし、無余りに汚れている場合は、業者に依頼が必要と思われる。
- 用途:
- エアコンの掃除
ルーバー付近からポタポタ水滴が落ちてきたので、使ってみたら一発で治まったので効果抜群です。フィンもきれいに光って冷えもよくなったような感じがします。
- 用途:
- エアコン掃除
- 対象商品:
- 54326476
エアコン掃除に利用している。
概ねきれいになることと、排水管の掃除になっている。
それほどの香りも無く、とても良い。
- 用途:
- 時期的な空調機の使用前
- 対象商品:
- 54326485
時期的な空調機の使用前に、フィルター清掃時と一緒に行っています。
清掃後は、いい香りがして使用感が良いです。清掃時に周囲も汚れることなく簡単です。
- 用途:
- 宿舎のエアコン掃除
- 対象商品:
- 54326485
宿舎管理人として、宿舎のエアコン掃除に利用している。
10年以上の使用になり、エアコンもほこりがついている。
この洗浄スプレーを使用することにより、かなりのホコリが取れ
かなりきれいになっている。
- 用途:
- エアコン清掃
- 対象商品:
- 54326467
エアコン本格使用前のエアコン清掃に使用。洗浄液がドレンから流れ出るとの説明ですが、一本分の液量ではほぼ洗浄液が排水されることはありませんでした。
- 用途:
- 事務所のエアコン洗浄
- 対象商品:
- 54326467
ずいぶん前から季節ごとにドラックストアーで購入していましたが、今回初めて貴社から購入しました。アルミのフィン洗浄には、最適の商品だと思います。内部のランナーが素人では洗えないので数年に一度は、業者に依頼して分解洗浄してもらっています。
- 用途:
- エアコンの掃除です
- 対象商品:
- 54326467
いつもホームセンターで購入していたのですが、MonotaROは大分安いので、今回からこちらで買うことにしました。使ってみると空気が綺麗になったような気がします。
- 用途:
- エアコン掃除
- 対象商品:
- 54326476
匂いがたまらなくいいです。きれになって今年もエアコンリフレッシュしました。
ありがとうございました。い
- 用途:
- エアコンの洗浄
- 対象商品:
- 54326467
エアコンの台数が多いのと、大きいので2本セットを購入しました。
1本単位で購入するよりお得で良いです。
- 用途:
- エアコンの洗浄業務
- 対象商品:
- 54326485
私は個人事業主で電気工事を主にしておりますが洗浄の依頼が多く為アース製薬の洗浄スプレーを使用させていただいてます。まず価格が非常に安く香りもよくて尚かつ防カビにも優れていますのでお客様にも業者にも良いものだと思います。またリピートさせていただきます。