モバイルバッテリー20000mAh C WHのレビュー
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
2025-08-31
- 用途:
- ファンジャケット
暑さ対策のファンジャケット、冷水ジャケット,冷I’Zペルチェベストセットの電源として使用しました。重さが気になりますが、10000mahより長時間使えます。
1人が参考にしています
2025-12-05
- 用途:
- 充電
重さが少し気になりますが長時間使えてよかったです。
2025-09-03
- 用途:
- ファンジャケット
じゃかん、重たく感じましたが10000mAhより長時間使えたので、良しとしました。
2023-03-12
- 用途:
- 電熱ジャケットの電源
- 対象商品:
- 54831684
強でしよしないため重いため、手持ちの1000AHをジャケットに使用し、昼飯じに充電用に使用している.もちろんスマホも一緒に
2022-07-08
- 用途:
- ネッククーラー用
- 対象商品:
- 54831684
猛暑対策のネッククーラー用に購入。
バッテリーは8時間もちますのでちょうどいい容量でした。
2種類のプラグで充電可能でクオリティも問題ありません。
2人が参考にしています
2022-05-08
- 用途:
- 携帯の充電
- 対象商品:
- 54831684
思いのほか、重かった!容量が大きいからそれなりなのかもしれないけど、重さを確認してから買えばよかったです!
1人が参考にしています
2021-12-13
- 用途:
- 電熱ベストと携帯の充電に使用しています。
- 対象商品:
- 54831684
大容量なので主に電熱ベストに使用しています。
電熱の使用時間にもよりますが、終日使用出来るのでとても良い商品です。
1人が参考にしています
2024-09-18
- 用途:
- 災害避難時の携帯電話充電用
災害避難時に必要となると思い,購入しました。本体サイズは私用しているスマートフォンを2~3枚ぐらい重ねた程度で,ずっしりと重いので普段の持ち運びにはあまり向かないでしょう。iPadも充電可能とあったので大容量を選びましたが,災害時専用になってしまうのは考え物だと感じています。今度買うときはもう少し小容量にします。
1人が参考にしています
2022-01-31
- 用途:
- タブレット等の充電
- 対象商品:
- 54831684
商品自体に不満は無いが、バッテリー残量無く完全放電状態。完全放電状態ではセルの劣化が進むので非常に心配。製造後1,2年以上経過しているのではないかと思われる。
1人が参考にしています