延長コード1個口のレビュー

平均満足度 4.67 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399 / 税込 439
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-24
用途:
室内家電品の移動のため

サーキュレーターの設置場所とコンセントまでの距離に応じて、1m、2m、3m、5mから長さを選べるのでロスが少ない。

2024-08-26
用途:
ルンバ用コンセントの延長
対象商品:
69295984

机やいすの下に充電器を設置するのに少しだけ電源コードが足りなかったので、設置して楽になりました。

2024-04-28
用途:
掃除機のコード長必要
対象商品:
69296018

足りなかったコードを補うことが出来ました。満足しています。

2023-02-28
用途:
パソコンに充電する時
対象商品:
69295984

パソコンをコンセントから離れた所で使う時に重宝しています。
価格的にも満足しています。

2023-01-04
用途:
設備品用
対象商品:
69295984

常設で長時間使用するのでやはり信頼性の高い物をと思い選択しました。
100均の製品と比べると細部までしっかりとした質感で安心して使用できます。

株式会社ユニテックス 様2022-11-09
用途:
事務所の清掃で
対象商品:
69296018

コンセントの位置が使いづらく、掃除機のコードだけでは足りないため購入
2ツ口とか三ツ口のタップではないため、こちらのタイプが使いやすい時もあるので、便利です。

2022-04-18
用途:
ミニ延長コード
対象商品:
69295984

ちょっと足りない時に威力を発揮します。
シャッターつきなのでホコリが入る心配もありません。

2022-04-10
用途:
家庭で
対象商品:
69295984

安物と違い、安心できる。作りが良いです。経年劣化を観察します。

2022-03-04
用途:
家庭にて
対象商品:
69295984

安物と違い作りもしっかりしていて、安心できる。この長さは、なかなかないので、助かります。

2020-10-08
用途:
ちょっとしたコードの延長用
対象商品:
69295984

あれば便利だけど、無くても困らない程度の品物だったのですが、価格の安さに釣られて購入しました。
プラグ側・コンセント側両方に絶縁材が内蔵されていて、安価の割にはしっかりした商品だと思います。
購入して良かったと思います。

2020-10-19
用途:
電源コードの延長
対象商品:
69295984

延長コードは長すぎるものが多いですが、これはちょうどよい長さです。また、柔らかいのでとても使いやすいです。

2020-11-19
用途:
車載バッテリー充電の延長用
対象商品:
69296018

ごく普通の延長コードですが、シンプルで充分な使用感です。コスパがいいと思います。

2020-04-05
用途:
DIY
対象商品:
69295984

断然やすい。トラッキング防止処理もされており大満足。

2020-03-06
用途:
コンセントが遠い所にある時
対象商品:
69295984

1メートルの長さがあるので、延長コードとして色々な所に使えて助かります。

2020-02-10
用途:
コード延長
対象商品:
69295993

期待とおりの日に到着、想定している品質レベルの良い商品でした。

サニー電子株式会社 様2019-04-22
用途:
無線LAN親機の位置あわせ
対象商品:
69296018

無線LAN親機の位置を調整するのに使用しました。
ごく普通の延長コードですが、ケーブルもしなやかで使いやすいと思います。
価格も安くて満足です。

2021-01-30
用途:
作業用
対象商品:
69295984

延長コード、以前と違って百均で調達出来なくなった中、モノタロウさんも今後値上げしていくんだと思います。

2018-07-24
用途:
風呂場の脱衣場の扇風機の延長コードに使用。
対象商品:
69295984

商品の価格は安いですが、作りはしっかりしています。

1人が参考にしています