デジタルトルクレンチ 小トルクのレビュー

平均満足度 3.93 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ
モノタロウ
11,980 / 税込 13,178
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。 【用途】自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-09
用途:
太陽光架台のトルクチェックに利用

他にもレビューがあったが、新品の電池が交換して1時間くらいで「Low」表示になり、半日も持たずに切れる。
電源ボタンの位置が悪いので、深く握ったら電源ボタンにあたって電源がOFFになる。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
DIY自動車整備

最近驚くような低規定トルクのボルトが増えたので購入しました。
ネジ山のお守りというイメージです。
そもそも手に勘が備わっていないので作業時の不安解消に役立っています。

1人が参考にしています
2025-11-02
用途:
バイクの整備など

おおむね良いのですが、電源ボタン位置がちょうど親指で押してしまうところにあるので使用中に押してしまい電源オフになってしまうのはまずいです。

2025-10-13
用途:
自動車整備に使用
対象商品:
57716987

手始めにスパークプラグの締め付けに使いました。設定もやり易くデジタル数値と音で規定トルクを知らせてくれるので、安心して使えます。

2025-06-11
用途:
車のメンテナンス

1つ持っていると重宝します。目で数値確認が出来音でも
知らせてくれるので良いです。買って良かったと思います。

2025-05-10
用途:
クルマ・バイクのメンテ時に
対象商品:
57716987

大小2つのトルクレンチを持っていましたが小さい方がメモリがおかしくて使いにくかったので購入しました。
表示が見えなくても音でわかるのでとても便利です。
価格もお安くて満足しています。

2025-02-16
用途:
原付の整備に使用

今まで安物のトルクレンチで作業していましたが、10Nだとカチッと鳴らないことが多く不安になって購入しました。これだと一発で何Nなのか分かり、今までどんだけ締め過ぎていたのか愕然としました・・・10Nってこんなに軽く締めるんだ。

2025-02-13
用途:
エンジン組付け時のトルク管理等に
対象商品:
57716987

規定トルクにセットしやすくて数字が見えない所でも音でわかるのでとても便利です。
価格もとてもリーズナブルだと思います。

2023-01-31
用途:
車、バイク整備の締め付けチェックに
対象商品:
57716987

いままで機械式のトルクレンチを使っていましたが、コンパクトに持ち運べるのと、デジタル式も使ってみたいとの思いで購入しました。
モノタロウブランドを信用しての購入です。
取り扱い説明書も丁寧で、わかりやすい操作感でした。

1人が参考にしています
2022-10-25
用途:
自転車整備
対象商品:
57716978

2Nmという小さい指定トルクのネジがある部品を導入したので購入しました。
スポーツ自転車は一桁の小さい指定トルクの部品が多数あるので今回の件を含め、今後も便利に使えると思います。
他の方も書かれていましたが警報音が大きすぎるのと、電池のフタがネジ式なので電池の液漏れ防止のために電池を取り外すのがちょっと面倒なので改善してもらえるとより良い製品になると思います。

4人が参考にしています
立川自動車整備工場 様2022-10-15
用途:
オイルドレーンプラグの締付トルク管理
対象商品:
57716987

二輪車のも最近の四輪車のも、オイルパンがアルミ製になっているせいでトルク管理が大切になっています。小トルク用のが無かったのでこれを購入。ちょっとブザー音が大きく感じますが、安心して使えます。

2人が参考にしています
2023-08-04
用途:
機器の組合立て
対象商品:
57716978

締めるときに指が電源ボタンに当たりやすく、電源がオフにあることがあります。慣れれば問題はありませんけど。

5人が参考にしています
2022-08-03
用途:
バイクいじり
対象商品:
57716987

初めてのトルクレンチ。
とにかく安いのが良い。
表示を見ながら、ムダにあちこちのネジを回してます。
勉強になります。

2022-07-03
用途:
車やバイクのメンテナンス時
対象商品:
57716987

60Nm位でコンパクト&安価なトルクレンチを探していたので重宝しています。
バイクの足回りや特にアルミオイルパンのドレンボルトのトルク管理に良いです。
私の様なサンデーメカニックには必需品です。

1人が参考にしています
2022-05-03
用途:
自動車整備
対象商品:
57716978

これまでは小トルク用に機械式のものを使っていましたが、設定トルクに達した際に気付かずオーバートルクで締めてしまう事が頻発し、より正確に締める為高価ですがデジタル式のこちらを買ってみました。
締め具合を音で判別できるしリアルタイムにトルクが表示されてすごく分かり易いです!
おかげできっちり規定トルクで締めれるようになりました。
小トルク指定のボルトは無理に回すと破損する可能性が高いので明確に判断できるのは嬉しいです。
既に山崩壊寸前の穴であってもトルク値を目視して規定トルク前の適当なところで止める判断が出来ます。
これは買ってよかった!

1人が参考にしています
2022-07-20
用途:
自動車整備
対象商品:
57716987

小トルクレンチが欲しくて購入しました 30が欲しかったのですが現在は販売してない模様なので60を購入 自動車整備ならこちらのほうがいいですね ケース付きでリーズナブル!少し重いですがデジタルなので便利です

2023-04-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
57716987

趣味のバイク整備で使用しました。金額の割に良い商品だと思います。改善点としては全長が伸縮できたら良かったです。

1人が参考にしています
2022-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
57716978

1/4角を探していましたが、中々他に安いデジタルトルクレンチがないのでこちらを購入しました。問題なく使用出来ています。

恩田電工堂 様2022-04-02
用途:
マウンテンバイクの整備
対象商品:
57716978

安い、とにかく安い。今まで目分量に頼って締めていたところで気軽に使えます。
スポーツ自転車だと5~12Nmくらいで締める箇所が多く、カーボン製車体の場合オーバートルクで締めると割れてしまうおそれがあるので購入しました。
液晶画面を直視できない作業姿勢でもブザー音を頼りに適正トルクを知ることができるので、メモリ機能とブザー音はとても便利です。

2025-03-11
用途:
機械メンテ・作業等

基本的には満足している。使用頻度はそれなりだと思います。感覚的なことになってしまうが電池の持ちが悪い。電池交換の頻度がそこそこの為電池のカバー部分がネジ止めでそれほど強くはしめていないのに2個がばかになっている。使用期間は2年程度だったと思う。

2人が参考にしています