pH計 温度測定可能 防水 ハンディ センサー交換式タイプのレビュー

平均満足度 3.50 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
pH計 温度測定可能 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ
持ちやすい小型軽量のpH計です。 温度測定も可能で、見やすい表示部では、pH値と温度値を同時表示。 自動温度補正機能付き。 pHの測定精度は±0.01と高精度です。 標準液と追加の保存液もセットで、すぐに使えます。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。 【用途】水質調査など
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
日本ナノフィルター株式会社 様2023-09-06
用途:
フェライトの試作合成に使用しています。
対象商品:
55323337

PH測定には便利に使っています。願わくば、液晶の文字の視認性が良いとありがたいです。

2023-04-29
用途:
水槽のメンテナンスなど

以前住んでいた家が、水道水に含まれる鉄分でピンク色になってしまい、それ以降自宅の水質が気になるようになりました。
こちらで簡単に検査でき(使いやすかったです)、問題なかったので安心しました。

2023-01-29
用途:
養液栽培の分析に使用している
対象商品:
55323337

給液、廃液など手軽に計測できるので植物の養分の吸収が簡単に推測できる
EC、PHを主として使用している。液晶の面が計測するときかがむか上げないとうまく見えません。水槽のように高い位置の計測には用ですが、農業は自分より下に液面があるので
容器に入れあげて計測して言います。

2023-03-06
用途:
熱帯魚の水槽メンテナンス
対象商品:
55323337

標準液が付いていて3点校正ができるのが嬉しい。測定も簡単でわかりやすく使いやすいので気に入っています。

日本遨游假期国際旅行株式会社 様2022-10-25
用途:
会社水槽の検査
対象商品:
55323337

操作は電源ONOFFだけの簡単操作で、手持ちの測定メーカー品との誤差もなしでした。
正確に測れるしコンパクトで良いなと思いました。

2021-12-08
用途:
ジャム、マーマレードの酸性度の確認

ジャムやマーマレード製造では食中毒防止のため酸性度の確認が重要だが、本製品は三つの標準液を用いて高い精度と信頼度での測定が出来るのが有り難い。

2022-08-01
用途:
水質測定
対象商品:
55323337

1本目が2ヶ月で駄目になった後の2本目だが8ヶ月で測定不能に
pH電極としてはこんなものかもしれないが一年保証を謳うものとしては物足りない

ジオ・ウンヴェルト株式会社 様2021-05-30
用途:
池、湖沼のph測定
対象商品:
55323337

ハンディタイプですが、校正もし易く、使いやすくて満足しています。
先端の保護キャップの予備が添付されていればありがたいのですが。

2022-05-26
用途:
食品注入液の測定
対象商品:
55323337

3月に購入し5月で故障。センサーと電池を交換したがダメ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2021-11-24
用途:
処理薬品PH確認時
対象商品:
55323337

商品が届いて初期の3点校正を行ったが行えず残念、リピートだったが以降は買いません

2人が参考にしています
2021-11-12
用途:
保存液のpH管理
対象商品:
55323337

外れ電極だったのか2ヶ月で使用できなくなりました。

1人が参考にしています
2021-02-24
用途:
加工食品の日々の検査
対象商品:
55323337

違うタイプのもので、使い操作等の確認のため今回の商品を選んでみました。

1人が参考にしています