スーパークリアコート B液のレビュー
- 用途:
- ヘッドライトの曇り取り
- 対象商品:
- 58116861
Å液B液とも、施工説明書が添付されていない為、ボトルの使用欄に書かれた小さな字しか無く、後でネットで確認したら施工が間違っていた事に気づいた、説明書の添付が欲しい。
- 用途:
- 車のヘッドライトの手入れ
- 対象商品:
- 58116861
A液で磨いた後、このB液を塗りました。
ボトルのラベルにあるような、使用前後の写真のとおりクリアになりました。
持続性がどの程度長く続くか期待しています。
- 用途:
- ヘッドライトの黄ばみ、曇り除去後のコーティング
- 対象商品:
- 58116861
黄ばみ、曇りを落した後の透明感がすごい!作業が簡単で満足度100%
です。
- 用途:
- 車ヘッドライト
- 対象商品:
- 58116861
使用しましたが、耐久性は3~4ヵ月です、ぱりぱり剥がれてきます、
どうすれば2年持つのでしょうかね
- 用途:
- 車検入庫時にヘッドライトレンズの曇り等を除去する
- 対象商品:
- 58116861
購入後数台作業をしました、塗布後の最終仕上げを工夫すれば綺麗に仕上がると思います。現在試行錯誤中です!
- 用途:
- ヘッドライト掃除
耐久性は持って3ヶ月です、施工直後は綺麗なんですけど、せめて1年位い耐久あるとうれしいですが、クリスタルプロセスさん何とかなりませんか、瓶のフタが割れやすいので注意
- 用途:
- ヘッドライト補修工事
- 対象商品:
- 58116861
以前から使用しています。キャップが、頑丈な感じでないので
何かほかの容器に入れて使っています。
- 用途:
- 表面クリヤー膜形成
- 対象商品:
- 58116861
値段が高いのが問題点かな・・・もっと小瓶が有れば助かります。使うのは本の数滴ですから1瓶で生涯使えます。商品は確かに磨いた後よりクリヤーにしてくれます
- 用途:
- ヘッドライトコーティング
- 対象商品:
- 58116861
本体ラベルのように、新品にはなりませんが、それなりに透明な被膜ができるので、やや満足の星4つです。
B液の前にどれだけ黄ばみを取れるか、それが大前提かと思います。
- 用途:
- ライトコーティング
- 対象商品:
- 58116861
光沢はまずまずですが、乾燥が遅いのが難点ですかね、夏場は20~30分程度で指触乾燥ていどまで行きますが冬場は一晩程度かかりますので、雨風の当たらないところでの作業が必要です。
- 用途:
- ヘッドライト研磨後のコーティングとして
- 対象商品:
- 58116861
ヘッドライトを磨いて、ピカピカの状態にしてから、塗布しました。
塗布後は触らず、乾燥させる。マニュアル通りです。
しかし、塗布後3ヶ月経った今、やはり黄ばんできますね。
塗布しない状態とあまり変わらなかったです。
- 用途:
- ヘッドライトのメンテナンス
- 対象商品:
- 58116861
市販されているコーティング剤では最長の耐久性能でしょうか?
能書きでは2~3年となっていますが本当であれば凄いと思います。
ただ一つ残念なのは、個人で使うには量が多すぎます。
高耐久であれば尚更です。
商品単価が安くは無いので、もっと少量で低価格の商品展開があれば最高に良いと思います。
- 用途:
- ヘッドライトレンズのコーティング
- 対象商品:
- 58116861
他の製品が持続期間6か月程度が多いのに対し、本製品は2年程度と長いので、価格は少し高いですが購入しました。
液の伸びは良く、素人でも簡単に塗れました。乾くのに2時間程度とのことで、2時間経過後に2度塗りしましたが、冬場は4,5時間おいたほうが良さそうです。容量100mlはたっぷり使えそう。謳い文句通り耐久性が2年あるかは、今後の評価となります。
- 用途:
- ヘッドライトクリア維持
- 対象商品:
- 58116861
施工はいたって簡単で抜群のクリアー感復活なんですが耐久性がいまいちで残念です、私の施工が悪いのか三ヶ月程度で最施工しなければいけませんでした