ビニル絶縁電線のレビュー

平均満足度 3.93 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニル絶縁電線 JAPPY
JAPPY
1,098 / 税込 1,208
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M) 【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-01
用途:
分電盤内の改良

最適な長さで満足しております。
ケーブ製造については素人ですので改善点等は特に申し上げることはありません。

2024-09-26
用途:
アンテナ作成のための材料に

近所のDIYで探したのですが見つからず、こちらで見つけました。
必要量の選択肢も広く、助かります。

サイノサービスACE 様2025-07-06
用途:
分電盤の結線にしょう

赤と黒のケーブルを使用しました。
少し硬いが問題はありませんでした

2024-06-19
用途:
電気工事
対象商品:
57471795

通常使用している材料屋では揃えることが出来なかった為 モノタロウを使用しました。
金額的には高かったが 揃える事が出来て満足です。

2024-06-19
用途:
ソーラーパネルの接地
対象商品:
57471244

あまり使わないサイズなので、欲しい長さで発注できて助かります。

ECCジュニア豊田花園教室 様2022-07-09
用途:
屋内配線
対象商品:
57472197

7芯で素線が太いので、小さいRは難しい。ただ、その分支持なしで形状を保ってくれる。

2023-10-25
用途:
保安接地用
対象商品:
57471244

良くも悪くも、普通のIV線なので想定していた通りのものです。

株式会社プラネックス 様2021-12-13
用途:
電気工事
対象商品:
57471707

丁度いい色と長さの物が無くて探した所、ここにあり助かりました。

MDS 様2021-12-10
用途:
EV用200V回路増設時に使用
対象商品:
57471226

EV用の回路を追加刷るためにアース線を敷設するために使用しました。
アウトレットBOXより約8mくらいの所に設置するために使用しました。
8m程度の長さの為に100m巻で買うのも電線の使用期限(あまりに古い物を使用するのは良くないので)
小分けで10m売りが有って使用時に切る手間も在庫が残る手間も省けてよかったです。

スエヒロ商会 様2021-10-17
用途:
分電盤の配線
対象商品:
57471585

巻いた状態がコンパクトで、扱いやすく、販売単位である長さ指定が、選びやすい。

2022-09-10
用途:
自動車のマイナスアースの配線
対象商品:
57471156

通常よりも安い価格ですが性能には問題なく使えます。

2022-02-13
用途:
電気配線
対象商品:
57471357

導体を構成している銅線が太いので、柔軟性はあまりない。
柔軟性が必要な用途には適さない。

2022-01-15
用途:
ポータブル電源作成に
対象商品:
57471768

初めに思ったより固すぎました。よく確認せず購入したのが悪かったのですが配線の取り回しには不向きです。結構固いです車での使用もあまりお勧めではないかもしれません。私はポータブル電源の内部配線に使おうと思いましたが固すぎて負担がかかりすぎるので使用は断念

POWER'S AUTO 様2022-04-19
用途:
車の電源に使用
対象商品:
57470946

車に使うため試しに購入しましたが、向かないので使用を止めました。
車には向かないとか硬さの表示も必要かと思います。
モノタロウ説明が全体的に少ないです。

2021-10-16
用途:
自動車の電源系配線に使用
対象商品:
57471786

自動車の電源系配線に使用しました。ケーブルが固く被覆も厚めなので自動車には向かないと思いました。自動車用配線で尚且つ太目のものをラインナップしてくれるといいなぁと思いました。