キャブタイヤ丸形コードのレビュー

平均満足度 4.48 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャブタイヤ丸形コード JAPPY
JAPPY
789 / 税込 868
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-24
用途:
電動工具の修理

Webカタログに外形寸法も記載されていてスムーズに修理作業が進みました Webksrsログには必要とした情報が記載されていてよかった

国立大学法人島根大学 様2025-07-01
用途:
電源ケーブル

普通のケーブルです。電源ボックスと真空排気系装置の間をつなげています。問題なく使えています。

2025-05-02
用途:
設備配線ケーブル

量販店より安く長さもちょうど良かったです。
量販店は、長さは自由ですが金額が高くなりますにで助かりました。

2025-03-10
用途:
配線交換

多分最安値。の割には支障なし。ちょっと細身のような気がする。またリピートすると思う。

2025-10-24
用途:
盤内配線

加工しやすかったので良かったです。
納期も価格も満足しています。

2024-08-16
用途:
温室内のコンセント設置
対象商品:
57474105

ホームセンターに買いに行って思ったような商品がなくて手ぶらで帰ってくるようなことがないのでモノタロウでいろんなものを買ってます。
3500円以上買うと送料が無料になるのでまとめて買うと時間、手間、お金の節約になっていいです。
この商品は普通のキャブタイヤコード。
可もなく不可もなくってところです。
でも商品の性格上、不可がなければ良い商品だと思います。
と言うことで、商品としては普通だけど買うときの手間が省けるので星4個

2024-06-18
用途:
制御盤、シーケンサの配線
対象商品:
57474096

このメーカー製の製品を以前から使用していますが、どのサイズも丈夫で曲げに強く不満はありません。昨今の電線、ケーブルの異常な高騰、品不足がが早く収束してくれるのを、願うばかりです

2024-03-03
用途:
EVからの電力供給用(V2L)として
対象商品:
57474744

停電や災害時にEVから100V電力を供給する為の電源ケーブルとして使用します。
EVのバッテリー容量が約72KWあり出力は1.6KW取り出せるので、非常時にある程度家電を使える様にしようと思っています。

2024-02-14
用途:
センサーの接続用
対象商品:
57473825

屋外センサーのケーブル表皮が劣化したので交換しました。数年後また交換が必要になると思い屋外部はPF管に入れました。耐候性のあるケーブルがあると思うのですがどういった種類かわからず今回はこのようにしました。手間とトータル費用を考えると耐候性ケーブルのほうが使い勝手が良いので、数年後までには確認しておきたいです。

2023-11-11
用途:
水田用自動給水管理機
対象商品:
57473475

細い4芯のケーブルで満足、過去にも10年使用で問題なしです。

2023-02-08
用途:
照明の延長線
対象商品:
57473877

通常100m単位でしか買えないのですがあってよかったです。

英電機株式会社 様2022-10-07
用途:
弱電機器の接続に使用しました。
対象商品:
57473509

柔らかくて取り回し良くスムーズに作業出来ました。
本当は 7m で良かったのですが、
値段が安かったので、モノタロウさんで購入しました!

やくの麺業株式会社 様2022-12-29
用途:
トレーラーの配線用に
対象商品:
57473843

リーズナブルな価格で何時も重宝してます。又利用させて頂きます。

2022-11-07
用途:
配線
対象商品:
57473457

10m程必要で、他でも色々と探してみましたが格安で購入でき満足しています。

2022-07-18
用途:
低電圧直流二系統給電
対象商品:
57473475

4芯の被覆は白・黒・赤・緑でした。ケーブルがまとまるのでケース内の整理が良いです。50cmで良かったのですが、安いので買い置きしました。

2022-10-23
用途:
通信機器のコントロールライン
対象商品:
57473475

かなり柔軟で使いやすかったです。心線は色分け赤緑白黒されてます。

2022-03-20
用途:
シガーソケットからの電源取りだし
対象商品:
57473414

シガーソケットの雄から配線に使用しました。
車の周囲での作業に使用するので10mがありがたいです。
太さは有りますが柔軟なので使い勝手が良いです。

一般社団法人Sayer 様2022-01-19
用途:
配線
対象商品:
57473938

柔らかく、使いやすい。10mカットなので購入しやすい。

2022-12-07
用途:
家のメンテ
対象商品:
57473658

安いと思って買ったらサイズ違いでした。当方の間違いです。0.3sqなので芯は細い。他の用途に転用します(苦笑)。

2022-06-13
用途:
シャッタースイッチの移設
対象商品:
57473484

長さを選べるので無駄が少ないが、できれば1m単位で注文できるようにして欲しい。