ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置のレビュー

平均満足度 3.62 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパン
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。 【用途】動物の糞尿被害やいたずらを軽減
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-09
用途:
車庫の猫除け

簡単設置でしかもソーラー充電。猫が来なくなりました。

2023-07-26
用途:
害獣防護対策
対象商品:
57712595

かなりの効果が得られています、ソーラーパネルの耐久性の検討を願います。

1人が参考にしています
2023-06-07
用途:
こうもり用に購入しましたが,使用できないです。
対象商品:
57712595

コウモリの駆除用に購入しましたが,このタイプはコウモリには効果ない様でした。
猫と鳥用に使用します。まだ使用して3日目ですので効果は判りません,1ヶ月位様子
みてまた投稿します。コウモリ用に使用できるタイプを探します。ミスしました。
この商品はもう一方と販売メーカーさんは違いますが?同一商品でした。

1人が参考にしています
2022-10-16
用途:
のら猫除け
対象商品:
57712595

常に日の当たる場所に置いていたが、購入後2か月で作動しなくなった。
お勧めしない。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

2021-10-08
用途:
庭の植木に動物のフンを発見
対象商品:
57712595

ソーラー充電で大丈夫かなぁと心配していましたが使用1週間経過した今、全く問題ありませんでした。
動物の侵入も少なくなったと感じてます。

セジュール 友 . 友 様2022-07-22
用途:
犬猫除け
対象商品:
57712595

不良品?全く効果なし!!!!!!!!!!!!!!!!

5人が参考にしています
2021-09-21
用途:
車庫の猫避け
対象商品:
57712595

使用前は車の屋根でくつろいだり、ボディーカバーを引っ掻いたりしていた猫が設置後は、皆無になりました。

1人が参考にしています
2021-05-14
用途:
猫糞防止対策用
対象商品:
57712595

約2ケ月位 猫糞に悩まされていました。本器を設置してから三日目後から無くなりました。
効果あったと考えます。お薦め。

2人が参考にしています