コバルトストレートドリル ステンレス用のレビュー
- 用途:
- 金属部品の加工
ハイスでは先がなまって穴をあけられなかったステンレスにすんなり穴をあけることができた。良かった。
- 用途:
- ステンレス板への穴開け
SUS板の穴開けに困っていましたが、このコバルトドリルは効率よく穴開け作業が出来大変助かりました。
リピートで各サイズも購入させて頂き大変満足しています。
- 用途:
- ステンレス薄物穴あけ加工
きれいに穴あけできるし、切れ及び精度もよし。
コスパ最高
- 用途:
- 刃物材ステンレス材への直径2.5㎜穴あけ
- 対象商品:
- 58096204
三菱鉛筆はさみ、HA-1000の樹脂の持ち手が折れたので復旧するため購入しました。
本体は、良好な、刃物材のステンレスであるようで、手持ちの2.5㎜は全く切れませんでした。
入手後の結果は同じでした。
さらに、試しに先端角を鈍角に加工し再び試みましたが、同じでした。
普通の鉄は切れて行きますので、鉄や木用と割り切った方が良いかと思います。
モノタロウブランドの超硬ドリルを入手し試したいと思います。
- 用途:
- 鉄製品の穴開け
よく切れます。耐久性はまだこれからですが大事に使えばもちそうです。
- 用途:
- 穴開け作業全般
安価なわりには、材質の硬度もあり大変使いやすいです。
- 用途:
- ステンレスの穴あけ
鉄鋼材はもとより特にステンには超硬より是が一番ですね。
- 用途:
- ステンレスの加工
Coが添加されることで耐熱性が向上して刃先の加工耐性が向上しているのは実感できて、値段も安いと思います。 耐久性を求めるならコーティングしたものが良いですが、加工数が少ない私にとっては良い選択です。良く購入しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
何のストレスもなく無事に穴あけできました。コスパ最高です。
- 用途:
- ハンドドリルで使用
思っていた以上に耐久性が高く、この値段であれば必要にして十分だと思います。驚きの良コスパです!
- 用途:
- 製作部品の穴あけ
耐久性が高く、コストパフォーマンスも満足してます。
- 用途:
- 農機メンテナンスに使用
- 対象商品:
- 58096195
農機の修理メンテナンスでステンレス部品に穴開け加工する時、鉄鋼用ドリル先ではなかなか穴が開かず、ドリル先をだめにしていました。このドリル先は熱が出ず穴が開きます。値段も満足です。