充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25のレビュー
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)静音・スリム・コンパクト:操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
【用途】果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
泰興株式会社 様2022-03-02
- 用途:
- みかん、柿の剪定
- 対象商品:
- 58163009
扱いやすく、充電してから、4日くらいしようできるので、満足していますが、コードを2回切ってしまいましたので、コードの販売もお願いします。
1人が参考にしています
2022-01-28
- 用途:
- 植木の剪定
他の電動剪定鋏も使用していますが、長時間作業すると
バッテリーの重さもあり手首が疲れ気味になり、
セパレットタイプのにしがきのハンディを購入しました。
作業中の感想は切る力が他の機種より弱い感じですね
2人が参考にしています
山口農園 様2021-08-26
- 用途:
- 梅、みかんの剪定作業
- 対象商品:
- 58163009
太い枝でもスパッと切れ、手や腕の疲労感は今までの剪定作業とは比べようがないほど楽です。ただ、連続で使用していると握りの部分が熱を帯びて非常に熱くなります。これが改善されれば星五つなのですが・・・
2人が参考にしています
2021-02-05
- 用途:
- 枝をたくさん切る
- 対象商品:
- 58163009
枝をたくさん切るので、手首が腱鞘炎になりそうなので、思い切って購入を考えました。色々とカタログを見て、高価なものばかりなので、モノタロウに値段が手ごろな価格なものがありましたので購入しました。どのくらいの能力があるか使ってみないとわからないでした。本体も細く、バッツテリーも軽く、枝もカタログどうり本数が切れると思いました。購入して良かったです。コードがたれて、邪魔でひっかかるので、肩に安全ピンでリングを使い使用しました。替え刃、バッテリーが部品で有りますが、コード、サックがあると良いですね。
3人が参考にしています
2021-03-10
- 用途:
- 果樹剪定
コード内部断線、ラッチピン摩擦、ラッチピン折れ
1年保証とは名ばかりで使用方法が悪いからメーカー保証外で有償修理との事…
某海外製の高い電動バサミから比べると、毎回油中しなきゃいけないし直ぐ壊れる。
やはり、安かろう悪かろう!
12人が参考にしています