ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295のレビュー

平均満足度 4.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール
ロジクール
3,498 / 税込 3,848
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-24
用途:
PC業務

静音感がすばらしい
カチカチ音が鳴らないので周りを気にしないで作業できる

悠優舘 様2024-08-15
用途:
パソコンを数人で共有しています
対象商品:
58171865

今迄は、有線だったので机の上が邪魔でしたが、今は膝の上でもできるので楽になりました

2022-10-14
用途:
パソコン用
対象商品:
58171856

ワイヤレスキーボードは色々とありますが、タッチ感覚がとても良いと思います。

2022-02-21
用途:
事務作業
対象商品:
58171865

隣の席の部下のキーボードを打つ音が気になり、いろいろと探してこちらを購入したところ、さすがサイレントキーボード、ほぼ無音になりました。
これで快適に仕事がはかどります。

株式会社ワイヤレス・デザイン 様2022-05-19
用途:
事務用
対象商品:
58171856

キーボードの文字カスレがありましたが、キータッチやワイヤレス機能は特に問題ないです。

2021-09-13
用途:
毎日のPC作業
対象商品:
58171856

操作音も無く快適です。ただ、今回在庫が無く注文してから1か月ほど待たされたので満足度の星は3つにしました。

1人が参考にしています