通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付のレビュー
- 用途:
- 通線作業用
使いやすい、細身な事もあって、既設ケーブルが有っても入れ込みやすいです。
滑りも良く、張り感も適当だと思います。
収納ケースも使いやすくて満足です。
30mを買っても良かったかも・・・
- 用途:
- DIYで自宅内へLANケーブル引き込み作業をしました。
- 対象商品:
- 62274084
先端の穴が少し小さいのでビニールひもが遠しにくいデメリットは
ありましたが、楽に作業できました。
一か所タイトな管があり引っ掛かりがありましたが自分の使い方が悪いだけで商品に問題無し。
ケース付を購入したが本当に楽に作業できますね。
ケチってケース無しを購入するのは損をしますよ。
お勧め商品です!!
- 用途:
- 屋外設置のフレキ管内にインターホンの配線を通す為に使用
- 対象商品:
- 62274084
使用前は3.5mmという太さがどの程度扱い易いか分からず、更に太い物を選択するか迷いましたが、結果的に今回の用途には十分で使い易いと感じました。 フレキ管内への挿入も容易で、曲がった部分も何の問題も無く通すことが出来ました。 又、ブルーのケースもとても便利で、管内に挿入する時はワイヤーを順次送り出して行き、戻す時は収めながら作業を行うことで狭い場所でもワイヤーが煩雑に広がること無くスマートに処理出来ました。
要望としては、ワイヤーの先端と電線を接続する際、何か簡単に繋げられる様なアタッチメントが付属していると更に良い様に思えました。
- 用途:
- 通線時に使用
- 対象商品:
- 62274084
まだ数回しか使っておらず、パイプ内が狭すぎることや壁の中の途中でボックスで分岐しており、結局まだ通線成功に至ってませんが、しっかり使えます。
早く通線したいですね。
- 用途:
- LAN配線時
- 対象商品:
- 62274084
戸建てのLAN配線に使用しました。15mの長さで十分でした。サイズ的に取り回しもよく、効率良く作業ができました。ケース付きのため保管もしやすいです。
- 用途:
- LAN配線の時
- 対象商品:
- 62274084
細身で先行配線してある配管でもよく通るし、持ち運びも小径で便利
30m以上の、工事作業はあまり無いため、15mもちょうどいい長さ
- 用途:
- lanケーブルの屋内配線
- 対象商品:
- 62274084
軽くて使いやすいと思います。値段もホームセンターでは、ナショナルブランドしか在庫がなくて安くても5000円くらいだったので満足しています。
あとは、他のメーカーもそうだけど、何メートルワイヤーが屋内に入っているのか?わからないのでメジャー一体型や長さが計測できるようにすれば、ヒットしそうやね。
- 用途:
- LAN・電話線の通線。
- 対象商品:
- 62274084
リフォームした際に敷設した導管内のLAN・電話線の取り替えに使用。初めての通線ワイヤーで、何度もワイヤーからビニールテープで巻き付けたケーブルが外れ四苦八苦しましたが何とか通線に成功しました。初心者ですが扱いは容易で、またこのワイヤーの動画も公開されており、参考になりました。
- 用途:
- LAN通線工事等
- 対象商品:
- 62274093
ものすごく使いやすく重宝しています。30mで巻き数が30なので、入った距離がすぐ分かります。コシも強く持ち運びも小さく楽です。価格も安くリーズナブル。お薦めします。
- 用途:
- 配線の通線作業に
- 対象商品:
- 62274084
電気工事士資格があるので自宅の電気配線(コンセント増設他)を行うために購入しました。
今までは針金などで代用していましたがかなり楽になりました。
本来なら配管内の通線に使うのが正しいのでしょうが…配管なしなのでちょっと無理やりに使いましたけど、針金を代用していた以前よりはかなり作業時間短縮になりました。
唯一の欠点は…ケースに入っている状態なのでカーブしている形状のクセがあるので直線的には進まないところですかね?
どちらにしてもケースが付いてこの値段ならば間違いなく買いです♪
- 用途:
- 農業用ハウスへの配線
- 対象商品:
- 62274084
農業用ハウスでハウス外からハウス内への通線に使用。
0.5mmsqの2芯線や4芯線を通します。
以前は手持ちの被覆の鋼線を使用しており、うまく入らなかったのですが、
専用の通線ワイヤを使用すると、「こんなに楽に入るのか」と驚嘆です。
最初はケースへの巻取りがうまくいかなかったのですが、慣れるとスイスイ巻き取れます。
作業工数を考えると、価格以上の効果です。
- 用途:
- 十分使えます。
- 対象商品:
- 62274084
デンサンのと悩みましたが、半額以下のこちらを選択。
しっかりしていて十分実用性はあります、またラインが細いので使いやすいと思います。
- 用途:
- 光工事の時配管に入線する時に使用します
- 対象商品:
- 62274084
こちらの商品は、狭い限られた場所でも使い回しが良くて、思っていたよりなかなか腰があるので当たりの買い物でした。今周りの仲間に薦めてます。
- 用途:
- VU管の通線
本品の購入前には同種商品を持っていませんでした。
かさばる・高価・製品長が長すぎ、の理由です。
本品は、軽量・廉価・程よい長さ、で気に入りました。