UL1007耐熱ビニル絶縁電線のレビュー

平均満足度 4.77 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット
協和ハーモネット
649 / 税込 714
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。 【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-01
用途:
DIY

一般的な電線を少量で購入できて良かったです。協和ハーモネットのものということで信頼性も問題ないですし。

有限会社魚利 様2025-09-24
用途:
自動車のブレーキ配線
対象商品:
62426736

以前、修理したところが熱でボロボロになってしまったのでこの商品を使ってみました

システム・クリエイト 様2025-03-17
用途:
制御盤内のコネクタハンダ部

AWG24の赤が4m程必要でした。本品は、10mの品で、安価で助かります。
半田ののりも非常によく、問題ありませんでした。
以後も使用させていただきます。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
設備修理

3度目のリピートです。
AWG16のコードとしては標準的で使いやすいです。
被覆処理もサクサク行え、ハンダ付の濡れ性も良いです。
青しか購入実績はありませんが、有効断面積・撚り線構成・耐熱用途等の仕様違いで線色を選んで使っています。
今後も利用したいと思います。

1人が参考にしています
2025-02-01
用途:
アンプ組立ての内部配線用に

協和ハーモネットの電線の被膜はハンダの熱に強く、銅線もハンダの乗りが良く作業性が良好です
線自体もしなやかで配線作業が楽です

1人が参考にしています
ワイエーピーシステム 様2024-08-12
用途:
電子機器内配線
対象商品:
62426359

AWG22(0.3相当)のUL規格品なので安心して使えます。コネクター端子はもとより、耐熱電線なので半田付けでも良好です。電線価格が高騰しているので仕方ありませんが価格が少々高いですが、他に比べてモノタロウさんは安めの設定で助かります。また各色在庫があるので補充に助かりました。

1人が参考にしています
電修技研 様2024-10-26
用途:
制御盤組み立て

少量でいろんな太さ、色等の種類の線が買えるのが魅力的です

1人が参考にしています
2024-06-23
用途:
制御盤の配線
対象商品:
62426569

大手メーカー製でワイヤーとして安心できるためこれにしました。ワイヤーストリッパーでの加工性もよく、満足しています。

1人が参考にしています
2024-08-28
用途:
接触不良コードの交換
対象商品:
62427059

掃除機ヘッドモーターの接触不良で配線端子への半田からげに問題なく使用できました。

株式会社エンファシス 様2024-06-17
用途:
基板間の接続や測定用のヒゲだしです
対象商品:
62426779

芯数(線材)選択の上で購入できましたし、期待通りに取り扱えて良かったです。

2024-05-13
用途:
電子機器の内部配線
対象商品:
62426264

別サイトでボビンが販売中止や、纏めではないと購入出来ないが、モノタロウでは種々の色をボビンで1個から購入ができるので助かってます。

2023-12-02
用途:
アンプのアース母線に使用
対象商品:
62427138

耐熱ということで、60Wの半田ごてで、ハンダが溶けた後5から6秒加熱することにしていますが、外皮のビニルがとけたり焦げたりしなくて平気でした。

2024-03-06
用途:
電子機器の試作時の配線材料として
対象商品:
62426858

モノタロウでは種々のサイズ、種々の色の耐熱ビニル電線が購入できて便利です。

2023-10-10
用途:
試作機の内部配線、治具用配線
対象商品:
62426289

コスパが良く、発注してから翌日届きました。
線長が100m巻きなのですぐに使い切ってしまい追加発注しました。
300m~500mの巻きがあれば尚よかったと思いました。

2023-11-20
用途:
配線
対象商品:
62426605

別のサイトで購入してましたが他に頼む物があったのでついでにお世話になりました。

2023-06-07
用途:
延長配線に
対象商品:
62426928

UL規格電線と言えば、認証品に貼られている黄色いシール
この黄色いシールがあるから安心して使用出来ます

1人が参考にしています
一般社団法人Sayer 様2023-06-23
用途:
基板の配線
対象商品:
62426264

柔らかくて使いやすい。熱による被覆の収縮も問題ない。改善してほしい点は、保護テープをはがす際、ラップを二重巻しているので2回ラップの端を探して取らなければならないところが煩わしい。

2023-03-31
用途:
試作配線作業
対象商品:
62426158

地元の電子部品屋では色が揃っておらず、こちらで見つかり助かりました。

1人が参考にしています
2022-11-14
用途:
自作PC配線や各種工作
対象商品:
62427068

難燃電線よりは腰があり(硬い)取り回しに苦労する時もありますが、癖付けはしやすく、はんだ熱で溶ける事が無いので、使い勝手が良くてほんと重宝してます。AWGサイズも豊富で助かります。

3人が参考にしています
2023-02-12
用途:
電子工作
対象商品:
62426885

安価なので長めのものを購入しました。しばらく購入しないで済みそうです。良い買い物になりました。

1人が参考にしています