アースガーデン イヌ・ネコのみはり番のレビュー
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ
W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ
フン尿のニオイもしっかり防ぐ
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
土壌にやさしい天然鉱物使用
【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
【用途】使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。
※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
(3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
【使用場所】
庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など
※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
2025-07-08
- 用途:
- 駐車場の犬、猫忌避剤として使用
運転席の横に放し飼いの犬がうんちをするのをみて 使用を考えました
効果てき面、ほかの場所に犬のうんちの注意書きが提示されるほどでした
2024-12-18
- 用途:
- 通りに面したフェンスに使用してます。
液体より効果が持続する。撒いていれば徐々に犬のおしっこも減っていく気がする。
松本歯科医院 様2022-05-29
- 用途:
- 犬のフン対策に。
- 対象商品:
- 62757154
家の周りが朝・夜の犬の散歩道で、飼い主が悪いのですが、フンの始末せずに走って逃げてく場面に遭遇しました。一度マーキングすると再びフンをしやすくなるので、この商品を購入し早々使ってみたところ4~5日ツンという匂いがしましたが今のところ雰囲気害はありません。