ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2のレビュー

平均満足度 4.89 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン)
omron(オムロン)
319 / 税込 351
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ワイズ エフ 様2026-02-04
用途:
各種制御回路の製作

以前からよく使用しております。
性能も価格も申し分ありません。
とても安心感のある商品です。

2024-07-31
用途:
車載機器の信号出力用
対象商品:
08588072

外国メーカーのコンパチ品も売っているのですが、信頼性が不明です。コンパチ品に比べると値段は高いですがオムロン製なら間違いないと思い購入しています。

2022-11-14
用途:
電子機器 組立用
対象商品:
08588115

配電盤の小型化(安全回路)に使用
プリント基板化できれば、消費電力の低減、省スペース、配線工数の低減が可能

2021-10-07
用途:
自社製品製造
対象商品:
08588072

商品については1点1点小口梱包となっていました。全数を一度に使用しないので小口梱包はありがたい。

2021-07-24
用途:
電子電気制御基板作成用に購入
対象商品:
08588063

ミニリレーは制御用電気基盤に使っていますが、機能は安定しており、形状は小さくて制御電圧の種類も多く、たいへん使いやすいと思います。

2021-09-11
用途:
Fujitsu-Ten α3000アンプの修理
対象商品:
08588072

TAKAMIZAWAリレーの代替として使用。電子部品専門店より割安に購入出来てよかった。

2020-11-23
用途:
車載電装回路の切り替えに
対象商品:
08588072

かなり以前に買ってその後の回路変更でパーツボックスの隅で不遇な時間を過ごしていたのですが、今回 a接、b接が必要になり表舞台に登場。おかげで希望する動作を実現できました。

2021-04-07
用途:
プリアンプの信号リレー
対象商品:
08588081

プリメインアンプ等の信号リレー交換用として購入。2c接点2Aの代用として広く使用できるかと思います

1人が参考にしています
ヤマナカ技研 様2021-02-03
用途:
オーディオ機器内部信号切替用に購入した。
対象商品:
08588097

微小信号時にも接点歪みが少なく、更にコイル許容電圧が広く使いやすくて助かりました。

1人が参考にしています
2020-05-30
用途:
オーディオ用アンプ入力セレクター修理
対象商品:
08588106

現在国内では入手困難なAnritsu SVR-12 12VDC 960Ωの互換品として入手しました。
あまり使用例の無いリレーですので互換の調査が大変でしたが、
OMRON製が有って幸運でした。
交換して動作は全く問題ありません、ただリレーの断続音がおとなしくなります。

フットハンド 様2020-05-16
用途:
停電時照明装置製作
対象商品:
08588063

停電時の照明点灯装置に使用しています。価格も手頃であり、5V電源も、不要となった携帯電話のアダプターを利用するのに丁度よく全く問題なく、満足しています。

2020-04-21
用途:
製品製作
対象商品:
08588106

従来使用していた廃盤になったリレーからの置き換えでに使用。
コストパフォーマンスも非常に満足です。

工房Tera 様2019-08-16
用途:
オーディオ機器のメンテナンス
対象商品:
08588072

リードが緩衝材で保護されていたため、リードの折れ曲がりがなくスムースに作業ができました。今回10個以上発注させていただきましたが、1個1個の袋による梱包は過剰ではないかと思います。

2020-02-09
用途:
プリメインアンプPMA-1500AEの修理
対象商品:
08588106

高見澤 RY-12W-Kが入手できなかったので同一スペックのこちらを購入しました。
部品交換し修理完了。

山田電機ゴム工業所 様2018-10-18
用途:
制御回路の制作
対象商品:
08588072

安定した動作が設計段階から安心感を持てるので短期に完成出来たのが満足。

2019-12-02
用途:
過電流継電器の試験に振動センサーの信号を変換し無接点信号で出力するために使う予定でした
対象商品:
08588063

振動センサーが使う予定の機械に合わないので、使用していません

2019-01-29
用途:
受信機
対象商品:
08588081

JRC NRD92のバンドパス切り替えリレーの交換使用。ビルマ  インパールの電入感を待つ。

2018-03-08
用途:
振動センサーの出力リレーとして使用
対象商品:
39068032

小さくて良い。単三電池3本収納の電池ボックス内に電池2本とリレーを収納出来た。

2016-07-16
用途:
オーディオ機器のメンテナンス
対象商品:
08588072

モノタロウ様でこの手が即納というのは非常に有難いです。
このリレーは良く使うので何個か買い置きしています。信頼できるオムロン製ですし。
ただ、部品の小分け袋の中でリード保護用のスポンジと部品が分離していてリードが曲がっていました。値段の面もあって大変かとは思いますが、リードの保護を一考くださると有難いです。

3人が参考にしています
2017-12-22
用途:
古いアンプの復活に
対象商品:
08588106

音響アンプの既存リレー交換のために購入しました。
当方、FUJITSU TENのα5000Mという古いアンプを使っているのですが、いよいよチャンネル間バランスが怪しくなってきたので、リレーの接点不良を疑い、仕様を確認の上、日本製で信頼度抜群の当リレーを購入しました。
結果、微々たるものではありましたが、音量バランスが整い、全体的にリフレッシュされた音質になりました。
一時、リレーの接点をクリーニングスプレーで清掃していましたが、やはり新品は違います。
ただ接点がキレイになっても、経年劣化により、接点の材質自体が消耗・劣化してしまうようです。
音質にこだわる方、ぜひ新品リレーをお勧めします。