エアコンプレッサ 小型モデルのレビュー
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
【用途】タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
2023-12-15
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 64384329
今まで使用していた同等品が経年劣化でエアー漏れしだして急遽購入したが、想像以上に音が煩い。今まで使用していた機材の2倍程度の騒音。部屋の中で使うのには躊躇するレベルなので、別の機材を買い直します。
2人が参考にしています
2022-12-03
- 用途:
- 樹脂製品の検品作業時の付着異物吹き飛ばし用
- 対象商品:
- 64384329
樹脂製品の検品作業時の付着異物吹き飛ばし用に購入。
軽量コンパクト、安価で使い方もシンプルなので使いやすく助かっています。
福祉作業所に当該作業を依頼する際にその都度お貸ししていますが、問題無く使用できているとの事で購入して良かったと思います。
2022-09-12
- 用途:
- 半年で安全弁が不良になりました。
- 対象商品:
- 64384329
購入後2-3回使用して半年ほど箱に入れ物置に保管していたところ、蓄圧されない不具合発生。規定圧力になる前に安全弁が開いてしまい、0.4まで圧力が下がるという不具合。
補償修理が効きましたが、通販のため行きの送料は負担することに。DIYショップなどから購入すれば、持ち込み修理が効いただけに残念。このような品物を購入するときの通販の弱みが表面化しました。
9人が参考にしています
2022-04-01
- 用途:
- コストパフォーマンスが高い
- 対象商品:
- 64384329
誰もこの製品に対してレビューを書いていないので人柱覚悟の購入をしました。まず0.85MPaまで1-2分で上がって、使用後0.65Mpaで再度スイッチがonになります。タンクは8Lあり、そこそこの作業には十分と思います。ホビーより重いけど、常用しない人向けと思います。営業所が全国にあり、修理も受け付けているようです。耐久性はモーター稼働している時間で500時間程度のようです。定格は連続で使用可能とあります。騒音は大きく、部屋の中で使用すると会話ができません。AC100Vで使用できるタンク付きコンプレッサとしては最安なので、私のような常用しない人にとっては小型で持ち運びも簡単な本製品は満足できる一品でした。
8人が参考にしています