ホースバンド オールステンレス製 SUS304のレビュー

平均満足度 4.38 (231件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。 【用途】ホースやエア管などのクランプ
231件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-10
用途:
水道ホースの固定
対象商品:
70169725

水道ホースの途中にソレノイドバルブを追加してリモコンを使用して水栓を操作しなくても入り切り可能なように改善しました。この商品は、ソレノイドバルブの入力側に使用してますが、停止した際の水道元圧力にも耐えており使えております。

2024-06-29
用途:
ゴムホースカプラ締め付け
対象商品:
70169689

マイナスドライバーで普通に締め込んだらカシメ部分が外れた
一応止まってるのでそのまま使ってみますが、、、

2023-02-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
70169673

古い車のメンテナンスで燃料ホースを取り替えたので使用しました頃なんだろうね

2022-07-27
用途:
水まき
対象商品:
70169673

バルコニーの掃除の際に蛇口にホースをつなぐのに使用しています。きっちり止めることができますので、問題なく使用することができます。

2024-03-18
用途:
アルミ丸棒の固定
対象商品:
70169698

すこし強く閉めると,ステンレスバンドの梯部が曲がってしまって,ボルトが空回りして固定できなくなってしまします.ステンレスバンドの強度が不足しているのだと思います.

1人が参考にしています
2022-10-16
用途:
鋼管の固定
対象商品:
70169689

ネジを回す時、やや硬めで抵抗が大きいが実用上は無問題。

2025-07-01
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
70169698

まったく使えません。閉めていくと壊れます全然しめれないです。

2024-03-13
用途:
自動車

インテークパイプのシリコンホースに使用。
そう強く締めてないのにネジが付いてる土台が外れてゴミになりました。
細いし弱いしおすすめしません。

京運商事株式会社 様2023-07-05
用途:
太いエアホースの金具止め用
対象商品:
70169716

ホームセンターでは売っていないため購入。早くて便利です。

2022-04-23
用途:
自働車仮装
対象商品:
70169716

トラック幌骨とカラビナの接続に使用。
使用範囲での引っ張り強度、全く問題無し。
錆びる事もなく大満足です。
各種サイズが揃っているので助かります。

2022-04-13
用途:
バイク修理
対象商品:
70169707

純正部品はネジ部が鉄製で錆が発生します。こちらはオールステンレス製の為耐腐食製にも期待ができます。何よりとても安価!リピート確実です。
欲を言えば、更なるバリエーションの追加を期待しております。

2022-12-13
用途:
エンジンルーム内の吸気パイプ用
対象商品:
70169786

バンド部分の厚みがやや薄く感じられて、この類の製品として強度が高い部類ではなさそうですが、インテーク用パイプを締め付けるのには十分です。

2022-07-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
70169673

ホースバンド オールステンレス製 とても良い良い州品でした

2023-10-22
用途:
エアコンプレッサーのホース締め付けに
対象商品:
70169673

φ16のエアホースとカップラーを繋ぐために使用しましたが、きつく閉めるとスクリュー部分が外れてしまい、空回りして締めつけできなくなります。きつく閉めるのはやめた方がいいです。

2022-04-28
用途:
洗車機とホースの接続
対象商品:
70169698

上記場所に利用。既存のバンドが破損して水が噴出するトラブルから脱出できました。ステンレスでこの価格なら安いと思います。各サイズを単品注文できるのはありがたいですね。

1人が参考にしています
2022-03-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
70169698

この値段でもシッカリした製品で、思い通りに開け閉めできる。
オールステンでもあり、錆や油分が気になるところにも、安心して使えるのは大変ありがたい。

永大産業株式会社 様2022-01-05
用途:
ホース固定
対象商品:
70169716

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

2022-02-22
用途:
ブローバイガスホースの固定
対象商品:
70169689

特徴がないことが特徴の普通のステンレスホースバンドです。何の問題もありません。安くて助かります。

2022-03-18
用途:
ホース抜け止め
対象商品:
70169689

車の各種ホースの抜け止めに使用。各種サイズがホムセンより格安で入手できる。

1人が参考にしています
2022-03-14
用途:
普段使い
対象商品:
70169725

散水栓やオイル汲み上げポンプなどホース固定に利用
目立たぬ存在ですが、無いととても困るもの
ホームセンターより割安なので助かってます