WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細のレビュー

平均満足度 3.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社吉田製作所 様2024-07-18
用途:
リモート会議など
対象商品:
31585698

普通に使う分には画質の良さはあまり感じられない。認識が良くないのかマイクが作動しない時が有る。

2022-12-20
用途:
社内会議、講習
対象商品:
31585698

社内会議や、講習時に使用しています。金額を考えると十分なものだと感じています。

3人が参考にしています
株式会社石井工業 様2022-06-16
用途:
テレビ会議用カメラ
対象商品:
31585698

以前同じメーカーの100万画素から500万画素になったので出席者の顔が見えるようになりました。

合同会社 DIAMOND STORY 様2022-09-04
用途:
ZOOMミーティング用
対象商品:
31585698

商品自体コンパクトで価格もリーズナブルでよかったです。

2021-05-24
用途:
ネット会議
対象商品:
31585698

パソコンにカメラが無かったので、これまではiPhoneスマホでテレ会議をしていたのですが、このカメラを購入しました。自宅の室内で使用。
画素数は良いのですがiPhoneのカメラと比べて暗く映るのでけっきょくLEDリングライトも購入することになった(涙)

1人が参考にしています
野宮産業株式会社 様2021-05-05
用途:
パソコンのzoom会議用
対象商品:
31585698

カメラ非搭載デスクトップのzoom会議用に使用しています。画質もよく、簡単に設置出来て、よかったです。
>

2021-02-06
用途:
デスクトップパソコンでZoom会議
対象商品:
31585698

Zoom会議にこれまでスマホをPCにつないでいたが このたび専用のカメラを購入
フルHD対応で綺麗に映っているそうです。

2020-12-14
用途:
リモート会議
対象商品:
31585698

初期不良で動作しなかったので問い合わせたところ、すぐに対応して頂き代わりの品物が2日後に手元に届きました。画質はPC内蔵の物より良いのか、ZOOMの画面で自分だけ画質が良く映ってしまいました!自分を印象づけるのには良いかもしれません!ただ固定が滑り止めも無いので本体がちょっとした振動でズレやすいです。