LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHSのレビュー

平均満足度 4.64 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS エレコム
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-28
用途:
探し回ってました(ここで簡単に見つかった)

こういうニッチなモノが手に入り、助かります。商品は、エレコム製で問題ないです。個人の好みの問題もあるかもしれませんが。

2025-09-15
用途:
対象商品:
75916163

測ったら100もなかった。まだ無線LANの方が良かったと言う事実

2023-11-06
用途:
シーケンサーと検査基板との通信
対象商品:
73822963

線がしなやかで取り回しが楽です。ロックレバーのカバーが付いていてレバーが折れる心配が無いです。

1人が参考にしています
レザークラフトぱれっと 様2023-11-28
用途:
クレジット決済装置の通信用途に使用
対象商品:
75916181

問題なし、10mの長さですが、問題なく通信できてる様です。

2022-12-21
用途:
ルーターから複合機の接続
対象商品:
73823103

管理事務所内のルーターとコピー複合機との接続で使用。普通に安定して使用できています。また注文すると思います。

学校法人兵庫医科大学 様2022-03-04
用途:
室内に有線でのネット環境作り。
対象商品:
75916181

Wi-Fi環境でも可能だが、あえて有線でのネット環境作りを目指しました。
細い線構造なので、自由に配置できました。
感謝、感謝。

学校法人兵庫医科大学 様2021-09-21
用途:
研究室の有線LANを構築させる
対象商品:
75916181

無線LANも良いのですが、圧倒的に有線LANの方が良いと判断してHABをかませて有線LANを構築するのに使用しました。
ケーブル自体が軟らかく良かったです。

2021-09-07
用途:
社員用
対象商品:
73822972

既存のケーブルの爪が折れ、重い重いと言うので交換してやった。色も黒色でカッコ良いし。

2020-09-16
用途:
配線
対象商品:
73822972

速さはあまり感じないが、黒色を購入したので見慣れた青色に比べ”高級感”はあります。

2020-06-16
用途:
モデムとルーターの接続
対象商品:
73823024

隣接するモデムとルーターの接続に使用するので短いもので良いのだが店頭ではなかなか無いので助かる。ヨリ線なので柔らかく、変に突っ張らないところもよい。

1人が参考にしています
2020-07-15
用途:
防犯カメラ設置工事
対象商品:
75916163

安価で材質も良さそうで、線も太くしっかりしています。

2020-03-15
用途:
インターネットの速度改善のため
対象商品:
75916224

ネットの速度が遅くて調べるのに時間がかかるため,ランケーブルをカテゴリー5から6へ変更したいと思い購入しました。問題なく使えており,速度もアップしたように思います。

ふじみ野市立産業文化センター 様2021-05-16
用途:
館内をWi-Fi化するにあたり、本ルーターより無線機までの接続に
対象商品:
73823015

今まで使用していたものより、太さがあったが問題なく、線自体がしなやかな感じがする

2020-05-09
用途:
無線LANから有線へ
対象商品:
73823033

無線LANの不安定を取り除くため有線LANに変更した。コードが柔らかく柔軟性があり、扱いやすい。

2019-09-13
用途:
PCの高速化に使用
対象商品:
75916172

使用しているLANケーブルを全てCAT6Aに交換。効果をあまり期待していなかったが、予想より反応が良くなり、驚いた。

2019-09-13
用途:
PCの高速化に使用
対象商品:
75916206

CAT6Aは、高速化に効果がある。家族皆、速くなったと驚いている。

2020-06-04
用途:
PCとセキュリティルーター、セキュリティルーター同士の接続
対象商品:
75916172

他社のブランドより、性能のわりに価格が安かったので満足しています

2019-09-13
用途:
PCの高速化に使用
対象商品:
75916172

CAT6Aは、高速化に効果がある。家族皆、速くなったと驚いている。

2018-11-30
用途:
作業用PCの接続時
対象商品:
75916181

カテゴリー6からカテゴリー6Aへの変更なのでさほど変わらないかと思いきや、数値上でしたが通信速度が上がっていました。
色にこだわりはなかったので、この値段でこのクオリティなら充分ではないでしょうか。
試しにPS4 でも使用してみましたが、6Aなので一般的なゲームやオンライン対戦でも問題なく使えます。
下手な家電量販店などで買うよりコスパ高いので、私はこちらを個人的にオススメします!

2019-02-14
用途:
配線
対象商品:
75916215

直径が小さく施工しやすい
非常に柔らかいため施工しやすい