放射温度計 放射率可変タイプのレビュー
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
【用途】電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
2026-03-03
- 用途:
- 温度計測用
機器等の温度を手軽に計測できる安価な機器を探しており、購入しました。
当方の使用条件では、高精度は必要なく手ごろな価格で良かったです。
(10%引きでもあったので、なお良です。)
2025-12-25
- 用途:
- 実験機器の温度測定
実験機器,特にポンプや高電圧機器の異常を検知するために,離れたところから温度を計測しておりますが,購入した1ヶ月前から,しっかり動作しております。少し使い方が複雑なところがありますが,説明書をよく読めば問題ないものと思います。
2025-11-22
- 用途:
- 仕事や趣味の軽い温度測定で
ひさびさの当たりガジェット、料理に仕事に使える。
温度表示も早くかなり正確、むかしキーホルダータイプを購入したが、素直にこれにしておけば良かったと後悔しました。ちなみにキーホルダータイプは凄く使いにくかった。
2025-11-13
- 用途:
- ゆで卵をつくる時の温度管理
ゆで卵を、続けて作る必要があり、半熟・温泉卵なども作るので、その時の温度管理で買いました。体温計としては2度ほど、低く数字が出ます。あくまでも目安という事で使っていますが、この値段なら良い方だと思います。
ベルエキップ 様2025-11-09
- 用途:
- 鉄板調理時に
とても助かります。安定した商品提供ができる様になりました。
2025-01-21
- 用途:
- コンクリート養生 確認用
放射率を変えられて便利です。細かく設定でき校正も±5℃できるので今後も使用したいと思います。
2024-05-30
- 用途:
- 車両各部の温度測定
- 対象商品:
- 70608266
安いのでどうかなと思いましたが、特に不便もなく使えています。ごく近くの温度を測るので、レーザーポインターがなくても問題なかったです。
2023-10-06
- 用途:
- エアコンの配管温度測定
- 対象商品:
- 70608266
エアコンの配管温度測定のために購入。
レーザーポイントがないので心配したが全く問題ない。
趣味のピザを焼く時の温度測定にも使用できる。
それにもまして価格が安いのが最高。
耐久性は、未確認。
1人が参考にしています