デジタルノギスのレビュー
- 用途:
- 計測
主に新植用苗木の太さを計測するために使用します。今まではアナログ仕様のノギスを使っていましたが、時間がかかり苦労していました。簡単に計測でき、文字も大きく見やすいです。
- 用途:
- 0.1以下の精度を要求する計測が必要な時
趣味で、リール等のメンテナンスを行う時、巻き取り時の遊び(ガタツキ)を修正したい時、シム調整が必要、これを自分で好みに修正するので、シムの厚みを測るのに使っています。測定誤差もなく良いと思います。
ただ、メインスケールに荒いスケールが有れば、幸いです
繰り返し誤差も殆ど無いと現在は有りません。
- 用途:
- 機械加工部品の寸法確認や試作品検査に使用
液晶表示が見やすく、測定値の安定性も高いです。スライドの動きがスムーズで、安価ながら精度に不満はありません。電源の自動オフ機能も便利です。改良点としては、電池交換時のカバーがやや固く感じました。コストパフォーマンスの高いノギスです。
- 用途:
- 模型制作
- 対象商品:
- 70441289
これまでアナログのものを使用していましたが、最近の視力低下に苦戦していたため本商品を購入しました。
大きさもちょうど良く(液晶画面も確認し易い)、とても使い易く、また使用しない時は自動で電源オフになるので、気兼ねなく、かつ問題なく使用できています。
耐久性はこれからですが、おすすめ商品のひとつです。
- 用途:
- 寸法を測定する
値段が安価なのであまり期待はしていませんでしたが、やはり滑らかさがなかった。測定は問題なし。
- 用途:
- ブレーキ残量等計測
高齢のため 在来のノギスが見ずらいが今度は楽に計測できる
- 用途:
- 旋盤加工
時々旋盤加工をします。DYIレベルの素人職人で76歳に成ろうとしています。
高価な材料なので間違うと大損失に成りますので今までは普通のメモリ式ノギスダイヤルゲージで作業していましたが、うっかりミスを無くす為に購入しました。目盛りを読むよりデジタルの数字の方が楽ですね!
- 用途:
- 化粧板の厚み確認
- 対象商品:
- 70441289
0.2㎜の天然木突板を使用して化粧板を製造しています。狂いもなく使いやすく大変いいです。
一番は安価でクオリティーが他社のと変わらないのがいいです。
- 用途:
- 計測作業
- 対象商品:
- 70441289
老眼が進みバーニヤゲージの読み取りが難しくなってきたので購入。私の使い方として特に定期的な校正などは必要なく自分で寸法がわかればよいので、その用途であれば十分使えると思う。
- 用途:
- トラック架装時、アタッチメント作成時等
- 対象商品:
- 70441289
お値段以上なかなか使えます。
旋盤加工にも重宝しています。
- 用途:
- 材料切断時の測定
- 対象商品:
- 70441273
安いのに精度は問題ないのですが、2-3カ月後から 電池の接触が悪くなり消えたりついたり とんでもない数字が出ていたり、電池交換してみましたが変わらずです。
M社製の物はこのような現象が出ません。
- 用途:
- 木工作業
- 対象商品:
- 70441289
ノギスはアナログ、デジタルともにM社製のものばかり使ってました。デジタルがもう一台必要になり今回はモノタロウブランドのこちらを使ってみました。価格がM社製のものと比較にならないのであまり期待してませんでしたが、動きもスムーズで驚きました。精度もいいです。スイッチはオートパワーオフ機能が素晴らしく電源は普通に使えば勝手にONになるのですごく便利です。
- 用途:
- 多目的な長さの測定(しかない)
- 対象商品:
- 70441273
家の作業室まで行かずに手元で測定できるように、100mmの樹脂デジタルノギスを
使用していましたが、表示が飛ぶようになったので買い替えを考え、まずは店頭で
ホームセンターブランドのデジタルノギスを購入したところ、シンワのデジタルノギス
より0.06mm小さい値を示すものだったため、結局返品としました。
MonotaROのこの商品を購入してみましたが、シンワのデジタルノギスとほぼ同じ数値を
指しています。価格が半値程度で同じ精度はよいもので、後は数年経過した時にも
同精度を保っているか期待する所です。
ただ、樹脂ノギスに比べて、デカい・重いと感じるもので、本体のみの携帯には
向いていません。
樹脂ノギスが30gなのに対して、この商品は146g(電池込み)と5倍もあります。
商品写真にあるように100mmの物でありながら、ケースは150mmのものが付属するので
ケースに入れて携帯したい人は、150mmの物を購入しておいた方がいいです。
このレビューコーナーにて用途(どんな作業に使用するか)を記入するようになって
いますが、殆どは商品によって用途は決まっているものであり、自由タイトルに
すべきだと思います。(用途を記入したい人は用途でいい)
今回のレビューではタイトルに「デカい・重い・正確」としたいところです。
また、写真も投稿可能なようにしてほしいです。
- 用途:
- カーボン素材より精度がいい
- 対象商品:
- 70441289
今までカーボン素材のデジタルノギスを使用していたが、精度があまり出ないので買い替えです。
材を挟んだ状態で値がずれないので、精神的には満足です。
デジタル部分が想定より大きいので-1です。もう少しコンパクトに出来ると良いと思っています。
- 用途:
- 通常の150mmサイズで測定できないものを測定している
- 対象商品:
- 70441307
フィルム搬送のローラーのピッチ測定に利用しています。精度UPにつながり便利です。
- 用途:
- ギター製作に使います。部品の加工中の寸法を測定します。
- 対象商品:
- 70441289
必要な測定精度はあり、値段も安いと思います。
コストパフォーマンスの良い商品です。