下ばき手袋 綿のレビュー
- 用途:
- 猛暑中のゴム手袋のインナーとして
毎年、夏場の水作業でゴム手袋をすると不快な湿度と汗で
みんな手に湿疹が出来るのが悩みとのこと。
今まではゴム手袋のインナーとして軍手をしていましたが、
薄手で綿素材の方がいいのではないかと思い何かないかと
探したところ、この商品を発見。
早速工場の人たちにお試しで使用してもらうと
「とてもいい、追加で欲しい」と催促されました。
早く、この商品を見付けれいれば良かったと思います。
- 用途:
- 冬就寝するとき指先の保湿のために使用
綿素材のため就寝時に使用肌さわりもよく使用感良好。
思いのほか使用感良好です。
おすすすめです。
- 用途:
- 山や荒廃地の開墾時に牛床グローブのインナー
- 対象商品:
- 71229157
適当に薄手ですが強度は結構あり重宝しています!また、手首からの部分がながめになっているので汚れや傷の防止にもなっています!
- 用途:
- 作業時
ニトリルのゴム手袋の下に使用しています。
手首のところまであって、肌触りも非常にいいのですが、
ほつれやすいのが気になりますのでひとつ星をへらしました。
洗濯して何度もしようしていくうちに、親指と人差し指の間によく穴が開きます。
- 用途:
- 清掃
- 対象商品:
- 71229157
思ったより薄地でしたが、ニトリル手袋の下履きとしてはピッタリでした。水や洗剤から手を守れるし、ハンドクリームをたっぷり塗ってから使用する事で手荒れとは無縁です。
- 用途:
- 細かい作業
下ばきではなく細かい作業にこのまま使用していますが非常にてになじみ使いやすい。
- 用途:
- 電気工事
夏場の低圧手袋の脱着を容易にする為に購入しました。
とても良い感じです。
- 用途:
- 冬場の作業に
- 対象商品:
- 71229157
綿100%、特に手首の長さが十分なのが満足。リピート確定。指も長くて助かります。今まで使っていた某社は最大サイズでもこれうより短かったので、なぜ先にこれを試さなかったのかと後悔。
- 用途:
- 造園 皮手袋の下で使用
- 対象商品:
- 71229157
消耗品として主として皮手袋の下で使用しています。薄手ながら汗もよく吸収します。すぐにダメになるかと思っていましたが、4回洗って使用中ですがまだまだ大丈夫そうです。これはお買い得だと思いました。
- 用途:
- 水仕事の際に
- 対象商品:
- 71229157
青いピニール手袋の下履き用にしています。
手荒れが軽減されたので買ってよかったです。
他商品をずっと使っていましたが、洗濯すると縮んでしまい、
すぐに使えなくなっていました。
こちらは縮むこともなく安心して使えました。
また、手首のところもしっかりフィットしてくれるので、手首の荒れも改善されました。
- 用途:
- 塩ビ手袋の下履き
- 対象商品:
- 71229157
薬品に負けるので外の手袋の素材は塩ビです。私は蒸れると手荒れになりやすいので、下ばき手袋は必須です。ニット製でシームレスなので動きを妨げず良いです。
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 71229157
ニトリストの中にこちらを履いてます。汗も吸収するし快適です。手袋の厚みも程良くて、生地もしっかりして耐久性もありそうです。お買い得だと思います。
- 用途:
- 細い作業
- 対象商品:
- 71229157
一回使用で編んでいる一部の糸が切れて穴が開く。一双半(三枚)前回購入分は、問題無かった。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 食品工場作業にて
- 対象商品:
- 71229157
吸汗してくれるのはいいが、サイズがフリーしか無くてフィット感が無い。
もう少し肌の弱い女性の事も考えてサイズ展開して欲しい。
はっきり言って、以前の物より品質改悪!そういうの多すぎませんか?
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- ニトリルゴム手袋等の下履き用として
- 対象商品:
- 71229157
手汗を吸水したあとの保水性が悪く、結局手が濡れてビチョビチョになる。
今まで他社製を愛用してきたが、あんなビチョビチョになる事はなかった。
恐縮だが、最低ランクの評価をせざるを得ないし、リピ購入はあり得ない。