クイックバークランプのレビュー

平均満足度 4.60 (82件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クイックバークランプ モノタロウ
モノタロウ
249 / 税込 274
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。 【用途】DIY 木工など
82件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-20
用途:
DIYに

小屋作りに必要と思い購入しました。
このサイズで600円台で買えるのは非常に助かる。

2022-10-30
用途:
小物のクランプ
対象商品:
71245284

強い力の必要ない小物を作るときに多用します。
他社より安くて良いです。
使用にはなんの問題もありませんでした。

2022-10-25
用途:
補修など
対象商品:
71245284

100円ショップの品と比べるとやはり、解除する際や固定する際の安定感はよかったです。
100円ショップ品で物足りない人は是非、お試しください。

ug商店 様2022-10-23
用途:
自転車小屋作成
対象商品:
71245284

DIYで自転車小屋を作成する際に、大変重宝しました。
固定して、外すのスピードが速いし使いやすい。

2022-08-24
用途:
木工DIY
対象商品:
71245284

加工する木材を台に固定する為に使用しました。
ジグソー、ノコギリなどの作業では着脱も簡単で作業効率、使い勝手は良く感じました。
ガッチリと固定したい場合は金属製の方が安定感はあると思いますが、用途によっての使い分けかと思います。

2022-10-08
用途:
竹細工品制作
対象商品:
71245284

とてもしっかりホールドできました。今までのものの中には空回りしてしまうものがあり、こうしたものなのかなとも思っていますが、これは期待大です。

2022-10-08
用途:
フェンス取り付け時
対象商品:
71245284

クランプは、フェンスなど取り付ける際の仮押さえに非常に便利で、できれば2個セットで購入をお勧めいたします。

2022-09-16
用途:
木工作業
対象商品:
71245293

ワークの固定に素早く、操作によるずれも起きない。つくりもしっかりしていて満足度が高い。ただし、柱の部分を上に向けて使ったところ、柱の先に腕を引っ掛けて負傷してしまったため、下向きにして使ったところ、清掃時にまた負傷しそうになった。この柱の先の鋭さが問題と感じる。

2024-07-02
用途:
木工作業

各社から出ている似たような仕様・機能のクイックバークランプの中では最も安い価格帯の商品で、上下の顎のパッド部分が僅かに傾いていて平行でなかったり、リリースボタンを押し込むと元の位置に戻りにくい個体があったりと、安いなりに若干つくりの粗さもみられますが、把持力は充分でしっかりと固定でき基本的な機能には問題はありません。他レビューでも指摘があるようにバーの先端部分は切りっぱなしに近く結構鋭利なので、怪我の予防策として端部にビニールチューブの輪切りを被せて使っています。バーがいちばん長いものと短いものを同時に購入しましたが、バーの長さだけでなく太さも異なるほか、パッドの接触面も短いサイズはギザ溝が切ってありますが長いサイズのものはフラットな仕様になっているなど細部のつくりにも多少違いがあります。

2人が参考にしています
2022-09-30
用途:
木工作業時
対象商品:
71245284

木工作業時の固定や接着時の固定に使用しています。簡単に固定できて重宝しています。

THE REVIN 様2024-04-02
用途:
木工全般
対象商品:
71245327

2年ほど使っていますがまだヨレてないので価格を踏まえると十分ではないしょうか

有限会社 フリスク フリティード 様2022-10-04
用途:
木工加工時
対象商品:
71245318

うそ-と思う価格、それでいて強くホールドしてくれます。
きつく締めると解除ボタンを押しても中々外れませんが、レバ-を握りながら
ボタンを押すと簡単に外れます。

2022-08-16
用途:
木工品加工時の仮固定
対象商品:
71245318

ルーター加工や穴あけ等の加工時に使用します。
購入した製品(サイズ)が思っていた通りの強度があり満足しています。

1人が参考にしています
TSUKIJI 様2022-11-04
用途:
木材加工時の固定
対象商品:
71245293

従来の金属製クランプは締め付ける時に片手で支えながら手元を回転して行いますが、これはグリップを握るだけなので安定しています。

2024-03-02
用途:
軽作業そのもの
対象商品:
71245293

木材の保管、反り修正に。
長さは良いのだが、強度のの選択余地があればいいな。

2023-09-29
用途:
治具のセッティングなど
対象商品:
71245309

同類のものを色々使っているが、補充も兼ねて少し太いものを買ってみた。挟み強度は十分あるのだけれども、オレンジ色のつかみの部分の材質がいまいちで、つるつるで滑ってしまってズレてくる。ざらつかせて滑らないように加工しようかと思案中である。それ以外は実用じゅうぶんである。

2022-11-15
用途:
板の接着に使用
対象商品:
71245284

13mmの杉板同士を接着するのに、圧着で使用。
問題なく出来ました。

有限会社イデア 様2022-09-18
用途:
木工作業時
対象商品:
71245284

木工作業時に板を挟みましたが使いやすくて丈夫です。

2022-10-24
用途:
木材固定
対象商品:
71245327

こういう単純道具では、モノタロウブランドの必要十分な機能と手頃な値段で助かってます。

2022-09-12
用途:
DIYで木材の固定に使用
対象商品:
71245293

本体が大きめなので締め付けは結構あり良いと思います。