パーツボックスコンテナ 縦横連結可能のレビュー

平均満足度 4.26 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ
モノタロウ
329 / 税込 362
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です 【用途】小物部品の整理
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-16
用途:
棚の整理

細かい部品や園芸用のシャワーノズルも余裕で入る大きさで、棚を整理できるものを探していました。
価格も他のものに比べ非常に安く、重宝しており、10個以上個入しています。
が、2個以上で頼むと横に連結して送られてくるので、外すのに一苦労しています。

有限会社藁重紙プレスセンター 様2025-09-04
用途:
工具の収納

ラックの上に置くため、コンテナが動くためラックに固定を
したいが、再度に穴が開いていると助かります。
固定するのが、困難です。

株式会社山中 様2026-02-23
用途:
工具の整理
対象商品:
71225429

大きさも丁度よく、価格も大変お手頃でひじょうに満足しています。

工房 わたなべ 様2025-12-23
用途:
作業場ホイールバランスのウエイト用に使ってます

値段も安く使い勝手がよく再度購入しました、今のところ割れたりもしていません

2025-03-17
用途:
倉庫の部品区分け

連結できるのでつなげて多種を保管でき、効率がよかった。

2024-10-05
用途:
機械分解時のビスや小物部品等などの一時格納
対象商品:
71225386

収納時にスタッキングが出来なかった。
よく見れば買いてあったけど・・・
丈夫そうだし色も良い感じ。入れた物も取りやすい。

2024-05-31
用途:
社内整理
対象商品:
71225413

機械工具の整理棚として購入してみた。
色分けできたことでバラバラだった工具を元の位置に戻すようになりバッチリ整理できた。
もっと色を増やして欲しいです。

2024-07-28
用途:
ビス類の仕分け
対象商品:
71225413

大きさが丁度よい。 接続部分の硬さもちょうどよく、簡単に外れないので良い。

2024-04-22
用途:
自動車メンテナンス用品の収納
対象商品:
71225456

プラスチックが厚手で丈夫、左右の連結も簡単でしっかりしてますし、使いやすいです。
パーツクリーナー、オイル缶、その他の工具類をどんどん放り込んでも大丈夫な丈夫さなのがわかったので、買い足そうと思います。

松阪スチール工業株式会社 様2024-04-03
用途:
工具類、消耗小物を作業別に分類
対象商品:
71225413

届いてすぐにくみたてました。
不具合もなく、簡単に組み立てられ満足している。

2023-11-18
用途:
販売用のボルト類や継手の管理
対象商品:
71225386

弊社ではコンテナの色でボルト等の材質を分けており品出しの時に解かりやすく気に入ってます。
あと以前はネームプレートの透明カバーも薄く外れやすかったのが厚くなり良くなりました。上下、左右、前後に連結出来るのも便利で組み上がった時に頑丈です。
またリピートします。

2023-10-13
用途:
共用Wi-Fiルータの置き場所として使用しました
対象商品:
71225377

他のレビューの通り、横の連結強度はもちろんのこと、上下の連結強度も100均であるようなグラグラのものではなく、上洌だけで持ち上げられるようなはめ込み具合で、安心感が高い商品でした

1人が参考にしています
2023-07-24
用途:
棚の整理
対象商品:
71225456

工具入れで整理しきれ無くなった工具を棚に置いて取り出しやすくするために購入しました。とりあえず上下に二個連結して計六個並べて種類別に工具を収納。だいたい3㎏くらいずつ入れましたがびくともしません。今まで工具入れの中を探し回っていたのが直ぐに取り出せるようになり購入して良かったです。更に追加するため置場所を思案中です。

2023-02-20
用途:
小物の分別
対象商品:
71225413

ドリルを0.1mmごと1mm飛びに分別し置いておくために購入
深さもあり簡単に手で持って出せるため目線程度の高さの棚からでも楽に取り出せる。
ラベルがついているので5.0~5.9のように見出しを付ける事も容易に出来るので分別が楽になった。

1人が参考にしています
2022-09-20
用途:
掃除用具と充電器の収納
対象商品:
71225456

よく出し入れする上段に掃除用具を、下段にたまに使う充電器を収納しています。高さもサイズもちょうどいいと思います。

1人が参考にしています
2022-06-30
用途:
作成中製品の識別
対象商品:
71225438

良品、不良品などの識別に使用しています。作りもしっかりしており、コスパが高い商品です。

2022-04-11
用途:
工具・用品等の保管
対象商品:
71225465

ツールケースによく使われている赤と併せて黄色のものも購入しましたが、黄色のほうが中のものを視認しやすいような気がします。
一部はスチールラックに個別に置いてコンテナごと取り出せるよう連結せずに使っていますが、手前側が開いているので中のものを確認しやすく、ラベルや手掛かりもあるのも便利です。
机上で上下方向に連結して使っているものもありますが、スペースが有効活用できるのでとても良いです。
価格については「別途ラックを用意することなく上下方向にスタックできる」と考えれば割安だと思いますが、平置きでのみ使うにはやや高価な感じがします。
別途1Lサイズのもの(71225395)も購入しましたが、これも上記と同じ感想です。

1人が参考にしています
2023-07-26
用途:
事務机に・・・
対象商品:
71225377

悪くはないが、ずらして置けれると、もっと使い勝手がよいかも

2022-10-27
用途:
部品倉庫の整理に
対象商品:
71225377

2, 3個ずつ全色、全サイズを買いました。
さっそく使用して役立っています。
2.5Lの中間サイズの側面の樹脂成型が悪いものがあり
上から見ると内側に反っているものが多いです。
側面の溝部分も内側に反っているので左右を連結させるために上から差し込む際にかなり滑りが悪いとゆうか固いです。
値段は上げて頂いて成型の品質も上げてくれればとてもいいと思います。

1人が参考にしています