ラチェット式ステンレスバンドのレビュー
- 用途:
- 煙突の修理
- 対象商品:
- 73464433
焼却炉のステンレスの煙突(直径230㎜*1.2㎜厚)が溶接が劣化して縦に裂けたため、再溶接をしようと修理をお願いしたが、何年も使用している為熱で炭化していて溶接できないといわれ、このバンドで絞めることにしたらうまくいった。初めて使用するので説明書もなく使い方がわからなかったが、商品写真をみて通す方向を知りラチェット機構で締め付けることができた。最後の固定がきついので、金づちで機構部分をカチッと止まるまで叩いた。商品説明動画で手に取るだけでなく何かを縛って見せてくれたら参考になったのにと思った。または、取説をダウンロードできると迷わなくて済んだのに、商品としては満足だけに残念。一度縛ると解除はできない仕様だと思われます。
貴重なご意見をありがとうございます。
- 用途:
- 円筒の熱処理炉内部にセラミックス製の熱電対保護管を固定する
大きな土管のような内壁に温度測定用の熱電対をどのように固定しようか悩んだ末にこの商品にであいました。半信半疑でしたが、1050℃に耐え、しっかりと内側から熱電対の保護管を押さえ込んでくれています。バンドの長さを注文時に一生懸命計算しました。
- 用途:
- 品物緊結
最初は締まらないのではないかと不安でしたが、使ってみるとがっちり固定できた。
- 用途:
- アンテナ工事
ベランダにアンテナを設置した際に購入、使用しました。
マニュアルもあり使いやすかったですが、厚みがやや薄いような感じがしました。
- 用途:
- 柱看板掲示用
固めなので設置はちょっと難あり。
固定自体に問題はないので、価格で選んでリピートしています。
- 用途:
- バイク整備作業
バイクマフラーへのヒートシールド取付に使用。コストパフォーマンスにすぐれ品質も問題ありません。
- 用途:
- 錆で剥離した部品固定に
- 対象商品:
- 73464397
錆びて剥離した部品がカタカタ振動していたところを留めるのに探していて、こちらを試しに購入しました。バッチリ留まりましたし、錆びにくい素材で満足です。
- 用途:
- 既存取替
業界標準、普通に使えました。特に問題ありません。
もう少し安ければ申し分なし。
- 用途:
- フレキ配管固定
- 対象商品:
- 62693743
いつも使っている他社メーカー製よりも安く使用にも問題がない。
機能性や施工性にも問題がなく次回からこちらを使用したいと思います。
僅かでもコスト削減に生かせます。
- 用途:
- 防犯灯の設置工事に使用しています。
- 対象商品:
- 73464379
防犯灯本体の設置と、電線菅の固定に使用しています。作業時間の短縮と、仕上がりの美しさで、大変満足しております。今回は30本いただきました。これからもよろしくお願いします。
- 用途:
- ポール取付用
- 対象商品:
- 73464379
ポールの金属フックが破損してしまい、金属フックを固定する為に
こちらの商品を購入しました。ラチェット式なので簡単に
固定する事が出来ました。
- 用途:
- パイプの固定
- 対象商品:
- 62693777
ブロックにパイプを固定する為に購入しました。
耐久性についてはこれからですが、使用した感じも問題なく、コスパが良いので助かります。
- 用途:
- 電柱への街灯取付
- 対象商品:
- 73464406
当方のやりたいことが叶ったので良かったです。
ただ、本職の方しか使う機会が無いような商品なので、締め方(取り付け方)について、メモ紙程度の簡単なものでもいいのでどこかに入っていると嬉しかったなと思います。
商品特性上、一発勝負っぽいので失敗したくないので、HP上でも紙切れでも良いので取り扱い方法があれば買いやすいと思います。
- 用途:
- 防犯カメラの固定
- 対象商品:
- 73464406
防犯カメラの固定する為に購入しました。
締め付けるにはラジェット式になっており簡単に取付る事が出来た!
また、購入したいです!
- 用途:
- マフラー補修
- 対象商品:
- 73464363
マフラーの大きめな穴をケミカル製品を巻き、その上をアルミ板をハサミでカットしたものを当てて、更にこのバンドで締めました。
安くて簡単、効果もバッチリです。
- 用途:
- 防犯カメラの取り付け
- 対象商品:
- 62693768
非常に簡単に作業性のいい構造になっています
一度締めてしまうと決断するほか方法がないですが逆にほどけてしまうことがないと考えれば非常によく考えられた構造だと思います
- 用途:
- 鋼管柱への器具取付
- 対象商品:
- 62693743
いつもはメーカー長尺品を使っていますが、お客様にお送りする必要があったので購入しました。安価で良いと思います。いちいちバンドを切ってセットする必要がないので、通常もこちらを使用しても良いかもと思いました。