LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯のレビュー
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
森本組 様2025-03-02
- 用途:
- 室内で使用してます。
- 対象商品:
- 75390517
2階建ての多目的ルームで使用
光量も明るくダウンライトを
着ける事が無くなりました。
1人が参考にしています
八ッ橋設備株式会社 様2025-02-03
- 用途:
- 玄関の外の照明として
人感センサーの感度良好、ライトの強度も良好、今の所大変満足しています。後は、防水とソーラー発電の寿命がどの位かは未定。
1人が参考にしています
玉田建設株式会社 様2024-05-06
- 用途:
- 玄関先の防犯灯
- 対象商品:
- 75390517
明るさは十分あり常夜灯としての代用としても十分あります。
今はどの程度持つのかが課題ですね。
2人が参考にしています
大成塗装株式会社 様2023-11-06
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 75390517
外壁工事の際、通路が暗くなってしまうので購入しました。今までは電池式の物を使用していたので、電池切れになってしまう事がありましたが、ソーラータイプなので安心して工事完了まで使用できます。
2023-04-01
- 用途:
- 通路の照明として
- 対象商品:
- 75390508
こちらはニッケル水素電池を内蔵した商品です。
リチウムイオン電池を使用したものより内部電池の寿命が長いです。
同型機を3年使用しておりますが、未だに正常動作を続けております。
今回は予備として購入しました。
4人が参考にしています
2023-06-14
- 用途:
- 家の通路などに取り付けています。
- 対象商品:
- 75390517
非常に明るく、充電されたバッテリー容量もあり、結構長い時間点灯していて助かります。
2人が参考にしています