コンクリートドリルセットのレビュー
使用頻度の高いサイズのセット品です。
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
【用途】コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に
2025-04-13
- 用途:
- コンクリートブロックへの穴あけ
コンクリートブロックに反射板を取り付けるために使用。
3.4mmを使用しましたが、20mmほどの深さなのに5分くらいかかったイメージ。
値段を考えると妥当なのかもしれない。
okamoto 様2024-05-20
- 用途:
- コンクリート壁へのアンカー打ち
- 対象商品:
- 76667649
廉価ですが、普通に使用に耐えるものです。
切れ味も普通で、良いかいものだったとおもいます。
2024-02-18
- 用途:
- コンクリートプラグ使用時
- 対象商品:
- 76667649
普通に使えます。コスパよし。
六角軸なのでハンマドリルには別でアタッチメント必要ですが、普通のドリルでまぁ使えます。
2023-02-07
- 用途:
- 電気・アンテナ工事
- 対象商品:
- 76667649
コンクリートやモルタルに穴を空ける頻度は少ないけど、有ると安心です。ホームセンターなどでは1本でも結構な値段なのに6本セットでこの価格はお得感があります。この手のは消耗品と割り切って使用しています。穴が開きにくくなったらまた買えば良い。気軽に購入できる価格ですから。
齋藤建築店 様2022-12-15
- 用途:
- コンクリートビスの下穴開けとして
- 対象商品:
- 76667649
ホームセンターで1本づつ買うより安く6種類も入っているので助かります。
2人が参考にしています
2023-03-02
- 用途:
- コンクリートにVP管等を取り付けるため
- 対象商品:
- 76667649
商品到着後、試しにコンクリートに穴あけしてみました。
スムーズに作業ができました。
買ってよかったと思います。
1人が参考にしています
2024-07-20
- 用途:
- コンクリートプラグ(WF-168)6mmの下穴加工時
- 対象商品:
- 76667649
電気ドリル(100V)に取り付けて最初下穴用にと小さい径(3mm)使用
非常に疲れました。
モルタル部はスッと削れますが、砂利?に当たると、思いっきり圧を掛け時間を掛けないと
削れないです このまま刃先が無くなるのかと思いました。6mmは数分で空きましたが。
初めてなのでどうなんでしょうか?
1人が参考にしています