超強力カビ取り剤 Mold ZEROのレビュー

平均満足度 4.12 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超強力カビ取り剤 Mold ZERO 榮建設
榮建設
3,998 / 税込 4,398
建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。 【用途】浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
藤岡医院 様2025-05-15
用途:
木材と風呂場のメジのカビ取り

商品問い合わせして迅速に結果を教えていただけたので、即、購入しました。
説明書もわかりやすく、実際使用すると、効果はわかりました。
木材(窓枠)のカビは長年のものなので1回ではもちろん完全除去できませんが、黒カビがは薄くなり、2回目、3回目と間をあけて使用しています。
風呂場のメジは、他のカビ取り剤より早く効果がわかりました。

エイ・ブイ・カンパニー 様2023-08-27
用途:
浴室のパッキンのカビ除去
対象商品:
76385637

臭いも少なくスプレーをして30分程放置しその後水で洗い流すだけでカビがとれました。

1人が参考にしています
2023-07-01
用途:
和室(和壁、木材)の黒カビ
対象商品:
76385637

最強。即反応。想像以上の効果を実感できました。以上

1人が参考にしています
2023-08-02
用途:
風呂のカビ取り
対象商品:
76385637

目地のカビにはあまり効力はなかったが、コマーシャルにあった木材には抜群だった。

1人が参考にしています
2022-10-27
用途:
風呂場のカビ取り
対象商品:
76385637

テレビを見て知りました。何をやっても取れなかったカビが、一発で取れました。

2人が参考にしています
有限会社宏済 様2023-07-05
用途:
目地の黒カビ落とし
対象商品:
76385637

カビに使用しました。正直、次亜塩酸ナトリウムとの違いが解りません。
次亜塩酸ナトリウムだと、20kgで1万円以下で買えます。
それと比べると10倍以上の値段差は正直体感できませんでした!

1人が参考にしています
2023-07-01
用途:
洗面所の壁紙
対象商品:
76385637

漂白剤などでは取れなかった壁紙の黒いカビが、スプレーしただけで取れた。

1人が参考にしています
2022-10-25
用途:
トイレ壁木材のカビ取り
対象商品:
76385637

コーティングされていない木材に使用した際、薬品焼けでスプレーした場所が全て真っ黒になってしまいました。違う木材に使用した際はきれいにカビ取りが出来てよかったですが、他のドアもテストすれば良かったです。
薬品焼けで真っ黒になってしまった壁はクエン酸水できれいに元に戻りました。

1人が参考にしています