ガラスコート ホイール用のレビュー

平均満足度 4.38 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガラスコート ホイール用 モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。 【用途】ホイール用
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-08
用途:
新車のホイールコーティング
対象商品:
77495557

脱脂剤まではセットになっていないので、IPAなどを別途準備する必要があります。
施工は塗って拭くだけとシンプルで液剤の伸びも良く塗り広げるのは容易です。
しかし添付のスポンジパッドがダメダメで、スポンジとパッドの接着剤がコート剤によって融解/剥離してしまいホイールにくっついてしまう始末。別のスポンジを使用しました。
拭き取りは軽く回数を重ねることで皮膜厚を維持してキレイに拭き取ることができます。
しっかりとコーティングが効いて撥水もバッチリです。新品ホイールであればせっかくなので2度塗りをおすすめします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
付属のスポンジは使い捨てになります。製品に含まれている石油系溶剤により、使用後はスポンジ台部分と塗布部分が剥離したり硬化することがあります。出来るだけ液を延ばして薄く塗布してください。

2025-09-13
用途:
新品ホイールのコーティング

ホイール購入時のコーティング用に購入しました。
コーティングを塗っていたら1本目を塗り終わったぐらいで付属のスポンジの接着面がコート剤の溶剤?か何かで侵されてしまいボロボロになってはがれてしまいました。
今回は別のスポンジで塗りました。
購入される方は何かしら塗るためのスポンジを用意しておいた方がいいかと思います。
コート剤的には伸びが良いので少量で済み、とても塗りやすいです。
艶も良く臭いもほとんどないため室内でも施工可能です。
塗りこみようスポンジ以外はお勧めできます。

2人が参考にしています
2025-11-17
用途:
自動車メンテナンス

ブレーキダストやアスファルトと思われるタール状の汚れが、キレイに落ちる。おすすめです。

1人が参考にしています
プロボックス株式会社 様2025-10-07
用途:
自家用車にしよしました

ホイル用とありますので使用しましたが、ボディー用とどう違うのかがあまりわかりませんがいいですね!ホイルの汚れがすぐに落ちますので掃除しやすくなりました。

2人が参考にしています
2025-10-05
用途:
車のホイールコーティング

大容量のホイール用ガラスコート材。
透明の本品をスポンジで塗り広げ、クロスでふき取る一般的な施工。
大容量なのでガンガン塗れるのが良い。
☆☆マイナスなのは、付属のスポンジ。
開始10秒で分離したので、作業性悪い。

2人が参考にしています
2025-05-19
用途:
車のホイールコーティングとして使用

ブレーキダストの付着防止に、塗布もしやすく楽に作業ができました。
バイクのホイールにも塗布したいと思います。

2人が参考にしています
2025-05-04
用途:
機械のメンテナンス時

とても塗りやすくて固まると確り皮膜を作るところが気に入っています。

1人が参考にしています
2025-02-03
用途:
ホイールコーティング

量もたっぷりあり、作業もしやすいです。
地域柄、冬季はスタッドレスへ履き替えています。
その際に内側も掃除しているものの、それでもこびりついた汚れはなかなか落ちないです。
今回のコーティングで、どれぐらい掃除が楽になっているか期待しています。

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
ホイールの汚れ防止に
対象商品:
77495557

マイカーのアルミホイールだけでは余るのでオフロードバイクにも使いました。ハブ・リム・スポークから始まり、外装にも!泥よけは内側も施工することで、走行後の洗車がとても簡単になりました。汚れが付着し難く落ち易くなる効果があると思います。

2024-09-11
用途:
自動車整備
対象商品:
77495557

他の製品に比べて容量が多く割安で犠牲被膜としての機能性も問題ありません。開発元への要望は2点です。まず本製品だけでなく類似製品にも乾燥後に一定のべとつき感というか粘着感が残る製品が少なからず存在しますが、可能ならサラッとした触感で仕上げたいです。もう一点はタイヤ組み換えやホイールとタイヤがズレたときなどバランスを取り直す場合、コーティングの上にウェイトを張っても気にしないレベルの業者なら良いでしょうが、私なら少なくともリム部のコーティングをリセットしたいところですが現状コンパウンドによる研磨しか確実な方法がありません。専用のリセット剤も同時開発してほしいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

毎日衛生有限会社 様2024-10-04
用途:
ホイールコーティング

グロスブラックのホイールに使いました。説明書では1台あたり20ccが使用目安と書いていましたが、よく伸びるので15cc程で20インチホイールに施工出来ました。塗布後5分置いて付属のクロスで拭き上げて完了しました。
新車時のツヤが復活しました。後は汚れがつきにくいか、その後の洗車が楽か観察したいと思います。

2人が参考にしています
2024-09-04
用途:
アルミホイールのコーティングに。

安いし簡単にコーティングできるしいいですね。この商品とボディ用のコーティングの違いがわかりませんが、量が多いのでボディにも塗ってみようかと思います。

3人が参考にしています
Total Car Service YMD 様2024-07-31
用途:
自動車・家具など

ホィールで試した後、ヘッドランプやTVボードなどに施工しました。光沢が見違えてます。46ヶ月使用してるTVボードが新品の時よりも輝いてます。使い切ったらリピート購入します。

3人が参考にしています
2024-10-04
用途:
ホイールコーティング
対象商品:
77495557

他製品を使用の経験は無いので分かりませんが、此方の製品は効果後の触感もつるつるしています。水弾きも抜群

2人が参考にしています
2024-07-08
用途:
アルミホイールのコート剤として
対象商品:
77495557

アルミホイールを新しく購入して交換までしばらく時間があり、家でコーティングしました、
アルミホイールの塗装面は少しザラつきがありましたが乾燥塗り直しを三回ほど繰り返すと
ツルツルになりました、確かに皮膜は出来てるようです。

2人が参考にしています
2024-06-15
用途:
ホイール、ショック他コーティング
対象商品:
77495557

お手頃価格でガラスコーティング出来て良いです。
中古品に使っても気持ち艶感が復活しました。
ついでにショックなどにも塗って、足回りは綺麗さが保てそうです。
付属の拭き取りマイクロファイバーがパリパリになるので簡易コーティングよりは効きそうです。
スポンジはすぐに剥がれてくるので当てにしない方が良いです。(マイナスポイント)
複数個付いてくると尚良しです

2人が参考にしています
2024-05-04
用途:
JB64Wメンテナンス作業
対象商品:
77495557

純正ホイールが汚れる前にと思い車を購入してすぐに使用しました。作業性も良く、簡単にコーティングできました。予備のスポンジとマイクロファイバークロスは必須になります。

2人が参考にしています
アイネットガレージ 様2023-11-29
用途:
ホイールガラスコートに
対象商品:
77495557

4本目の購入です。ホイールや外車の窓枠に塗布しています。乾燥も5時間ぐらいで作業性がいいです。乾燥後もできるだけ雨に当てないようにしています。

1人が参考にしています
2023-11-05
用途:
バイクのホイールにコーティング
対象商品:
77495557

施工方法は意外と簡単で驚き
拭き傷などの小さなキズは目立たなくなりました。
コスパも最高です。

2人が参考にしています
2023-12-23
用途:
ホイールコーティング

液体の伸びが良く少量で綺麗にコーティング出来た。汚れ付着に関しては、もう少し走ってからですが、あまり付着しない感じ。

1人が参考にしています