静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付きのレビュー

平均満足度 4.38 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き モノタロウ
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
不二パウダル株式会社 様2025-10-10
用途:
出張時のCADデータ作図

ボタンタッチは柔らかめ。カーソルレスポンスは普通です。
遅延は特に感じません。
カーソル速度がボタン1つで3段階に切り替えられるのは便利です。
しかしながら今何速になっているのかは表示されないです。
電池交換にカバーを外すときにUSB無線子機が本体に入っている状態だと、
引っかかって勢いよく子機が射出されることがあります。
カバーは電車の車内とか子機が行方不明になるようなところでは外さない方がいいかも。

2人が参考にしています
2026-01-20
用途:
なんだろう

使用しているときは柔らかくよい。動作もスムース。だだ、つかいはじめカチッと押さなくてはならないところが、まだ戸惑う。ほかのもからクレームがあり交換依頼があった。

パンとぶどう酒 様2025-10-12
用途:
パソコンでの作業
対象商品:
03713930

レシーバーをUSBに挿して本体に電池を入れるだけですぐ使えて、ペアリング作業は不要でした。
また作業の内容によってポインターの移動速度を手元で変えられるDPIボタンはありがたいですね

久保表具店 様2025-11-14
用途:
事務作業
対象商品:
80301745

過去数度モノタロウブランドを買っていますが、今回の個体はクリック感・ホイール動作がイマイチ。そのホイール操作で反転する→接点と重さ(引っ掛かり)が甘いので回転が戻るようです。ハズレ個体ですが安価優先では仕方が無いと思ってます

2025-11-29
用途:
業務用PCのマウスとして

サクサク動いてとても良いです。
色の白も殺伐とするデスクの上で見つけやすいです。

2025-11-26
用途:
問題なし。

操作性もよく、反応も良い。
耐久性はわからないが、重くもなく扱いやすい。
今のところ文句なし。

2025-09-04
用途:
パソコンの操作
対象商品:
03713930

反応は普通にするし、移動量も調整できるし、カチカチ音もないし、勝手に電源切れてボタン操作すると電源入ります
難点は、バックなどに裸で入れるとボタンに触って電源入るのとUSB子機が外し辛いくらいかな(電池カバーごと外しました)後は寿命だけですね

2025-12-17
用途:
PCにおける全ての作業

最初はビックリするような事があり少々不満でしたが、品物に関しては軽く手にフィットして丁度良い感じです。

2025-07-31
用途:
PC作業中

使いやすく音もしないので 周りを気にせず使えて重宝しております 小さくコンパクトなので持ち運びにも便利です 毎日使ってます

1人が参考にしています
2025-10-03
用途:
PCの操作
対象商品:
80301745

小さめで手に馴染んでスムーズに動いて満足しています

2025-03-18
用途:
自他部門の表計算やグラフ作成
対象商品:
03713930

他部門のデータは作成者に問い合わせる際マウススピードを落としますが自部門データはスピードアップし効率良くデータを分析するため自他部門の比較グラフ作成を正確にかつ効率良く作成可能です。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
PC作業時

アウトレットで安価で購入したのであまり期待していませんでしたが、
使用感は値段が倍近くするものと遜色ありません。
このお値段でワイヤレスマウスが購入出来るのはかなり有難いので故障の際にはリピートしようと思います。

1人が参考にしています
有限会社マモルホーム 様2025-03-04
用途:
パソコン

以前使っているマウスの感度が悪くなりモノタロウさんの商品を見つけて購入しました。非常に使いやすいです また購入しようと思います

2025-02-04
用途:
PC使用時

マウス自体小さくて使いやすいです。ボタンを押すと、ポインターの速さも3段階調節できます。ボタンクリックもかなり静音です。買ってよかったと思いました。

2025-01-06
用途:
パソコン作業
対象商品:
03713930

今まで使っていたものが、壊れてしまい、安くなっていたので購入しました。クリック音小さく気に入っています。
使い心地も今まで使っていたものと遜色ありません。

2025-02-06
用途:
静音マウス

夜使うことが多いのでカチカチ音の少ないマウスを探しておりました。このお値段にしてはハイクオリティ!まったく音がしない訳ではありませんが、以前使用していたものと比べ、改善されました。

1人が参考にしています
2024-10-29
用途:
PC操作

とても安かったので少し不安でしたが、使用してみるととても滑らかに動くし、一番気に入ったのがクリック音がほとんどしなくて静でいいです。元々使用していたものがカチカチと音ばかりで反応悪くイライラしていたのですが、こちらはイライラすることもなく問題なく使用できます。これから年末調整などもあり忙しくなる前に購入できてよかったです。

TMC 様2025-03-22
用途:
パソコンのマウス更新

単価的に不安ではあったが、操作的にも問題なく動きもスムースです。

2025-01-22
用途:
パソコン操作
対象商品:
03713930

動きがスムーズで静音が素晴らしい USBを指すだけで問題なく動作した

2024-12-28
用途:
PC作業時

結論、とても良い。小さいし、音はしないし、動きは滑らかだし、速さも3段階で調整できる。今まで買ったマウスの中で一番でした。